Schneider Electricin ohjelmistot tehokkuuden ja kestävän kehityksen tueksi.
Olemme energiateknologian kumppanisi. Sähköistämme, automatisoimme ja digitalisoimme jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin, mahdollistaen kestävää kehitystä kaikille. Meillä on vahva ja riippumaton ohjelmistovalikoima ja teemme yhteistyötä maailman johtavien ohjelmistoyritysten kanssa energian ja automaation digitalisoinnin saralla. Kaikki käyttäjät voivat hyödyntää saumatonta ja yhteistyöhön perustuvaa tiedonsiirtoa koko elinkaaren ajan suunnittelusta ja rakentamisesta käyttöön ja kunnossapitoon.
Täältä voit valita tarpeitasi vastaavan vaihtoehdon, kun haluat ladata ohjelmisto- ja laiteohjelmistojulkaisuja ja -päivityksiä, päästä Schneider Electric Exchangeen tai etsiä nopeasti muita hyödyllisiä resursseja.
Tutustu riippumattomaan ohjelmistovalikoimaamme
Tarjoamme laajan valikoiman hyödyllisiä, riippumattomia ohjelmistoratkaisuja, jotka parantavat toimintasi tehokkuutta koko elinkaaren ajan suunnittelusta ja rakentamisesta käyttöön ja ylläpitoon.
- AVEVA™ Plant SCADA

AVEVA™ Plant SCADA
AVEVA™ Plant SCADA AVEVA™ Edge 
AVEVA™ Edge
AVEVA™ Edge AVEVA™ Insight 
AVEVA™ Insight
AVEVA™ Insight AVEVA™ System Platform 
AVEVA™ System Platform
AVEVA™ System Platform MTWO 
MTWO
MTWO SEE Electrical 
SEE Electrical
SEE Electrical ETAP 
ETAP
ETAP Caneco ONE 
Caneco ONE
Caneco ONE Planon 
Planon
Planon
Usein haetut ohjelmistot ja työkalut
EcoStruxure™ Control Expert
Ohjelmisto Modicon PAC -ohjainten ohjelmointiin (aikaisemmin Unity Pro)
Katso nytZelio Soft
Määritysohjelmisto Zelio Logic -älyreleille (SR2/SR3)
Katso nytSoMove
Asennusohjelmisto Altivar-, Altistart-, Lexium- ja TeSys-moottorinohjauslaitteiden määrittämiseen
Katso nytVijeo Designer
Perinteinen määritysohjelmisto, joka on yhteensopiva Harmonyn ja Magelis HMI:n kanssa
Katso nyt
Tarpeisiisi sopivat ohjelmistoratkaisut
Kokonaisvaltaiset ohjelmistoratkaisumme ja -työkalumme parantavat tehokkuutta, ja ne varmistavat, että käytössäsi ovat aina oikeat ohjelmistot projektin oikeassa vaiheessa.
Yhteistyö maailman johtavien teknologiayritysten kanssa
Microsoft
Schneider Electric ja Microsoft ovat luoneet 30 vuoden globaalin kumppanuuden kehittääkseen, markkinoidakseen ja myydäkseen ohjelmistoratkaisuja, jotka vauhdittavat asiakkaiden digitalisaatiota.
Lue lisääAutodesk
Autodesk ja Schneider Electric muokkaavat sähkösuunnittelun tulevaisuutta ja torjuvat ilmastonmuutosta. Aloitimme uudistamalla rakennusten suunnitteluprosessia sen mukauttamiseksi tukemaan tulevaisuuden energiamarkkinoita. Nyt selvitämme, miten voimme olla hyödyksi tukemillemme toimialoille ja asiakkaillemme sekä planeetalle.
Lue lisää
Accenture
Teemme yhteistyötä Accenturen kanssa, jotta voimme auttaa sinua ratkaisemaan erityisiä ongelmia tehokkaammalla innovoinnilla. Yhteistyön ansiosta voimme skaalata digitaalisia ratkaisuja nopeasti ja tarjota paremman esineiden internetiä tukevan EcoStruxure-arkkitehtuurin. Katso, miten Accenturesta on tullut digitaalisen innovoinnin avainkumppani, olipa kyseessä sitten digitaalinen tehdas tai muut digitaaliset ratkaisut.
Tutustu lisää
EcoStruxure yrityksellesi
Optimoi energiankulutuksesi, pidä toimintaympäristösi terveellisenä ja tuottavana, modernisoi ikääntyvät kiinteistösi ja ole yhteydessä integroituihin ratkaisuihisi missä ja milloin tahansa.
1. Mikä teollisuusautomaatio-ohjelmisto on?
Teollisuusautomaatio käsittää joukon tekniikoita, joissa käytetään ohjausjärjestelmiä, ohjelmistoja ja laitteita teollisuuden koneiden ja prosessien automaattiseen käyttöön ilman ihmisten apua. Tämä vähentää tehokkaasti inhimillisten virheiden mahdollisuuksia, säästää aikaa, pienentää kustannuksia ja auttaa saavuttamaan entistä paremman suorituskyvyn.
Oli kyse sitten teollisuusautomaatiojärjestelmien suunnittelusta tai käytöstä, tehokkaiden teollisuusohjelmistoratkaisujen integrointi automaatiojärjestelmään voi auttaa parantamaan suorituskykyä sekä maksimoimaan energiatehokkuuden, turvallisuuden ja luotettavuuden.
2. Mitä hyötyä integroiduista ohjelmistoratkaisuista on?
Integroiduilla teollisuusohjelmistoratkaisuilla on useita etuja:
- Parempi tuottavuus: Integroidut ohjausratkaisumme parantavat tuottavuutta tehokkaasti tarjoamalla tehtaalle luotettavan, tarkan ja saumattoman tiedonkulun, jonka ansiosta käyttöpäälliköt voivat tehdä älykkäämpiä päätöksiä.
- Reaaliaikainen näkyvyys: Integroidut teollisuuden ohjelmistoratkaisut auttavat säästämään aikaa vanhentuneiden tietojen ja virhealttiin datan yhdistämisessä. Ne myös parantavat helposti yrityksesi reaaliaikaista näkyvyyttä.
- Kustannussäästöt: Vaikka investoinnit teollisuusautomaatiojärjestelmiin voivat aluksi olla suurempia, erilaisten integroitujen ratkaisujen käyttöönotto voi auttaa säästämään merkittävästi data-analytiikkakustannuksissa myöhemmin. Automatisoidun tietojen analysoinnin avulla palvelun keskeytysten ja koneen vikojen riski pienenee myös minimiin.
- Parempi johdonmukaisuus: Koneet toimivat tasaiseen tahtiin. Kun hallintaan käytetään automaatiojärjestelmää, automaattiset teolliset tuotantoprosessit takaavat vakauden, kestävyyden ja pitkäikäisyyden.
3. Energiateollisuuden ohjelmistoratkaisut kestävää tulevaisuutta varten
Schneider Electric nopeuttaa kiinteistöjen, teollisuuden ja infrastruktuurin muutosta riippumattoman teollisuusohjelmistoportfolion tuella. Kestävää tulevaisuutta tukeviin esineiden internetin ratkaisuihimme kuuluvat muun muassa EcoStruxure Machine Expert, EcoStruxure Control Expert, EcoStruxure Power Design ja monet muut. Näiden tehokkaiden teollisuusohjelmistoratkaisujen avulla voit tehostaa yrityksesi toimintaa sen koko elinkaaren ajan – rakennus-, käyttö- ja suunnitteluvaiheesta ylläpitovaiheeseen.