Modulaarinen EcoStruxure™-konesali
Nopeampi, helpompi ja luotettavampi tapa rakentaa konesali.
Konesali, joka rakentuu tarpeesi mukaan
Suunnittele konesali omilla ehdoillasi - juuri silloin, kun tarve on. Saat käyttöösi laadun ja suorituskyvyn, joka vastaa vaatimuksiasi.
Tulevaisuuden ratkaisu: modulaariset konesalit
Modulaariset konesaliratkaisut mukautuvat monimutkaisiin infrastruktuurivaatimuksiin eri sijainneissa ja toimintaympäristöissä.
Modulaariset konesaliratkaisut
Modulaarinen tekoäly alkaa tästä
Modulaariset konesaliratkaisut vastaavat saumattomasti tekoälyinfrastruktuurin korkeaan kuormitustiheyteen ja jäähdytysvaatimuksiin. Ne auttavat organisaatioita nopeuttamaan tekoälyn käyttöönottoa ja varmistavat, että ne pysyvät teknologisen kehityksen kärjessä.
Modulaariset konesalit – asiantuntijanäkemyksiä ja trendejä
Mitä modulaarinen konesali tarkoittaa?
Modulaarinen konesali tarjoaa perinteisen konesalin toiminnot, mutta joustavammassa muodossa. Se on kannettava ja skaalautuva tapa lisätä datakeskuksen kapasiteettia. Konesali koostuu valmiiksi suunnitelluista moduuleista ja komponenteista, jotka voidaan helposti siirtää ja koota vastaamaan muuttuvia tietotarpeita.Modulaarisissa datakeskusratkaisuissa virransyöttö, jäähdytys ja IT-infrastruktuuri yhdistetään yhteen koteloituun, testattuun kokonaisuuteen, mikä nopeuttaa käyttöönottoa ja varmistaa luotettavuuden.
Miten modulaariset konesalit vaikuttavat konesalimarkkinoihin?
Schneider Electricin modulaariset konesalit on suunniteltu nopeaan käyttöönottoon, mikä on etu yrityksille, joiden datatarve kasvaa nopeasti. Ratkaisut skaalautuvat saumattomasti ja mukautuvat monimutkaisiin infrastruktuurivaatimuksiin, joten ne voidaan räätälöidä eri teknisiin tarpeisiin ja integroida olemassa oleviin järjestelmiin.
Lisäksi modulaariset konesalit toimivat tehokkaasti erilaisissa kohteissa ja ilmastoissa, kuumissa, kylmissä, kosteissa tai kuivissa olosuhteissa, mikä tekee niistä monipuolisen vaihtoehdon globaaleille datakeskustarpeille.