EcoStruxure™ Pod -datakeskus
Tutustu, miten Pod-datakeskuksemme voi mukautua datakeskuksesi erityisvaatimuksiin ja yksinkertaistaa asennusprosessia.
Datakeskuksen perusta
Nopeus ja joustavuus tukevat nykypäivän nopeatahtisia ja jatkuvasti muuttuvia datakeskusympäristöjä.
Tutustu EcoStruxure Pod -datakeskuksen etuihin
Räkkivalmis järjestelmä, jonka avulla IT-ratkaisut voi ottaa käyttöön eri mittakaavoissa 8–12 räkin askelmin. Sen tukiranka on vapaasti seisova rakenne, joka tukee tarvittavaa IT-infrastruktuuria ja tarjoaa tilaa kaikenlaisille räkeille.
Muut tuotteet EcoStruxure Pod -datakeskukselle
Ohjelmistoratkaisu
Ratkaisun valvonta ja hallinta
Lue lisää luokkansa parhaasta EcoStruxure IT -ratkaisusta, joka valvoo ja hallitsee datakeskusratkaisuasi.
Tutustu EcoStruxure Pod -datakeskusratkaisuihimme
Datakeskuksen lisäresurssit
Mikä EcoStruxure Pod -datakeskus on?
EcoStruxure Pod -datakeskus (aiemmin HyperPod) on räätälöity blokkikehys, IT-blokkikehys, joka varmistaa joustavan kokoonpanon ja tukee kaikkia nykyaikaisia räkkityyppejä. Tämä innovatiivinen strategia voi pienentää pääomakustannuksia ja nopeuttaa datakeskusten käyttöönottoa, mikä mahdollistaa helpon skaalautuvuuden ja dynaamisen kasvun. EcoStruxure Pod -datakeskukseemme kuuluu esiasennettu virransyöttö, jäähdytys ja kaapelointi, mikä nopeuttaa asennusta entisestään.
Miten EcoStruxure Pod -datakeskus voi auttaa yritystäsi?
EcoStruxure Pod -datakeskusratkaisu hyödyntää kaikkia nykymaailman tärkeimpiä teknologioita. Tähän kuuluvat esineiden internet, liikkuvuus, tunnistus, pilvipalvelut, analytiikka ja kyberturvallisuus. Yksinkertaistettujen ja optimoitujen datakeskusten käyttö on erittäin tärkeää suurissa yrityksissä. Se auttaa modernisoimaan infrastruktuuria ja valmistautumaan jatkuvasti muuttuvaan IT-ympäristöön, jossa tarvitaan nopeampaa käsittelyä, suurempaa tallennuskapasiteettia ja parempaa kyberturvallisuutta.
Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.