Arvoihin perustuvat ratkaisut sähkö- ja energialaitoksille
Energian siirto ja sähköverkon modernisointi
Paranna verkon toimintaa digitaalisilla ratkaisuillamme.
Tutustu sähköverkon EcoStruxure™-ratkaisuihimme
Ohjelmistomme, palvelumme ja tuotteemme sähkömarkkinoille
Tutustu sähkölaitosten uusimpiin näkemyksiin
1. Miten voit hyötyä älykkään sähköverkon ratkaisuistamme?
Kehitämme luokkansa parhaita sähkölaitosten ratkaisuja optimoituihin sähkönjakelujärjestelmiin, tehon muuntamiseen liittyvään asiantuntemukseen, ohjaukseen ja valvontaan. Schneider Electric on suunnittelu- ja teollisuusohjelmistojen maailmanlaajuinen johtaja, joka auttaa eri toimialoja kehittämään kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta. Tarjoamme sähkölaitosten avulla ympäristöystävällisempää sähköntuotantoa rakentamalla parempia sähköverkkoja ja tarjoamalla kuluttajille kohtuuhintaista uutta energiaa sekä parantamalla samalla niiden tuottavuutta.
2. Mikä on sähköyhtiöille suunnattu Ecostruxure?
Se on innovaatio, jonka avulla voidaan ratkaista tehokkaaseen ja turvalliseen sähköntuotantoon, tiedonhallintaan ja sähköverkon luotettavuuteen liittyviä ongelmia. Hyödynnä hajautetun tuotannon etuja. Hyödynnä energianhallintajärjestelmäämme, joka auttaa sinua valvonnassa ja ohjauksessa. Toteuta digitaalinen sähköverkkosi ja käytä sitä niin, että saat parhaan suorituskyvyn ja käyttökatkot vähenevät.
Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.