StruxureWare™ Building Operation -ohjelmisto

People walking through a building's lobby, sustainability consulting

Haasteet

Resurssipaineiden ja tuottovaatimusten takia rakennuskannan hallinnassa tarvitaan monipuolista järjestelmää, jolla voidaan optimoida energiankulutus sekä käsitellä ja hyödyntää rakennusten tietoja joustavasti ja tehokkaasti. Tietojen pitäisi myös olla käytettävissä aina ja kaikkialla.
  • Ratkaisut

    StruxureWare Building Operation -ohjelmisto sisältää energian, LVIJ-järjestelmien, valaistuksen ja paloturvallisuuden valvonta-, ohjaus- ja hallintatoiminnot. Keskitetty järjestelmä voidaan skaalata yhdestä kiinteistöstä maailmanlaajuisesti toimivan yhtiön tarpeisiin.

  • Arvolupaus

    • Säästää aikaa ja resursseja 
    • Helpottaa päivittäisiä toimintoja
    • Muuntaa datan hyödylliseen muotoon
    • Yhtenäinen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä auttaa koko yrityksen toiminnan valvonnassa
    • Lisää tietoja Power Manager for SmartStruxure -ratkaisulla
  • Vahvuutemme

    • Hajautettua älyä hyödyntävä keskitetty järjestelmä
    • Kehittyneet toiminnot käyttäjien tarpeiden, roolien ja asetusten mukaan
    • Helppokäyttöinen, ominaisuuksissa voidaan hyödyntää nykyisiä investointeja
    • Auttaa optimoimaan tehokkuuden eri toimialueilla
Tekninen asiantuntija säätää ohjauspaneelia, voimalasuunnittelu

Ohjelmistoratkaisun ominaisuudet

Helpottaa päivittäisiä toimintoja
Optimoi kiinteistöjen tehokkuus helppokäyttöisillä toiminnoilla, joita ovat esimerkiksi trendien luonti vetämällä ja pudottamalla, raportit yhdellä napsautuksella, interaktiivinen grafiikka, kalenteria muistuttava ajastus ja helpot hälytysominaisuudet.

Työtilan räätälöinti
Käyttäjät voivat mukauttaa nykyaikaisen käyttöliittymän omiin tarpeisiinsa sopivaksi, ja mukautusasetukset seuraavat käyttäjää laitteesta riippumatta. Tietojen käyttöoikeuksia voidaan hallita tehtävä- tai yksilötasolla, mikä parantaa tietoturvaa ja vastuullisuutta.

Tiedot käytettävissä aina ja kaikkialla
Täysillä toiminnoilla varustettu käyttöliittymä toimii tavallisilla verkkoselaimilla, joten tiedot ovat aina käytettävissä. Tehokkaissa mobiilisovelluksissa on käyttöliittymä, jossa voi katsella tietoja ja hallinnoida kiinteistöjä myös etänä.

Edut

  • Käyttäjä katselee kestävän kehityksen raportteihin kuuluvien suurten data-aineistojen analyysejä useista näytöistä
    • Kiinteistön toimintaa voidaan valvoa ja hallita yhdessä verkossa
    • Muuntaa datan helposti hyödylliseen muotoon
  • Mies ja nainen työskentelevät toimistossa tietokoneella, kestävän kehityksen konsultointi
    • Ainutlaatuinen skaalautuva arkkitehtuuri 
    • Sisäiset avoimet protokollat ja integroitavuus muiden valmistajien ratkaisuihin
  • Tulevaisuuden ekologiset kaupungit, älykäs kaupunki, älykkäät kiinteistöt
    • Toimii myös tulevaisuudessa, pystyy hyödyntämään nykyisiä kiinteistönhallinnan järjestelmiä
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.