StruxureWare for Data Centers

    • DCIM on matka Aloita tästä!

      Katso, miten DCIM-ratkaisu voi auttaa yritystäsi

      Lue lisää DCIM:stä
      man and women talk about energy management in a data center
      Computer technician in server room, data center operations

      Haasteet

      Realiteetit huomioon datakeskuksen käytössä

      Datakeskukset ovat luonteeltaan dynaamisia, joten niiden hallinnointi ja kokonaiskuvan säilyttäminen voi olla haastavaa. Taloudellisten paineiden vuoksi nykyistä kapasiteettia joudutaan optimoimaan. Useimpien yritysten tavoitteena on pienentää toiminta- ja investointikustannuksia datakeskuksen elinkaaren aikana.

      Miksi yhteistyö Schneider Electricin kanssa kannattaa?

      • Vaihtoehtoinen oletusteksti Kolmansien osapuolten asiantuntijat ovat nimenneet meidät luokkamme parhaaksi.
      • Vaihtoehtoinen oletusteksti Luotettuna kokonaisvaltaisten ratkaisujen tuottajana rakennamme datakeskuksia päivittäin.
      • Vaihtoehtoinen oletusteksti Yritysten tarpeet ovat yksilöllisiä – modulaariset ja skaalautuvat DCIM-ratkaisumme kasvavat liiketoimintasi mukana.
      • Vaihtoehtoinen oletusteksti Perusteellisen toteutus varmistaa, että investointisi tuotto-odotukset täyttyvät.
      • Vaihtoehtoinen oletusteksti Avoin ohjelmistoalustamme on integroitavissa IT-järjestelmiin ja tukee tehokasta yhteistyötä.
      • Vaihtoehtoinen oletusteksti Käyttöönottotiimeillämme on kokemusta monimutkaisista integroinneista, ja ne tarjoavat maailmanlaajuista tukea.
      Vaihtoehtoinen oletusteksti

      Ohjelmistoratkaisut ja palvelut

      Innovatiivinen DCIM-ohjelmistopaketti tarjoaa kattavat tiedot kiinteistötasolta yksittäisiin palvelimiin asti. Datakeskuspäälliköt voivat pienentää energiankulutusta, turvata järjestelmien käytettävyyden ja parantaa datakeskuksen suunnittelua sekä toimintaa sen koko elinkaaren ajan. Joustavien raportointitoimintojen ansiosta nykytilanteesta ja tulevaisuuden kapasiteettitarpeista on helppo tiedottaa datakeskuksen tärkeimmille sidosryhmille.

      Edut

      • Yöllinen ilmakuva kirkkaasti valaistun älykkään kaupungin moottoriteistä, liikenne, sähkönjakelu.
        • Energiankulutuksen ja kustannusten analysointi sekä energia- ja hiilimarkkinoihin perustuvat vertailut
        • Hiili-, vesi-, jäte- ja muiden ympäristöjalanjälkien seuranta
      • Liikemies ja -nainen tarkastelemassa yrityksen big data -analyysejä, kiinteistönhallintaohjelmisto, kestävän kehityksen raportointi.
        • Nopea yleiskuva datakeskuksen varastosta ja reaaliaikaiset laitehälytykset
        • Fyysisen infrastruktuurikapasiteetin suunnittelu ja optimointi energiakustannusten pienentämiseksi
      • Liikemiehet tietokoneiden ääressä, kiinteistönhallintaohjelmisto, esineiden internet.
        • Kiinteistön energiatehokkuuden seuranta, mittaus ja optimointi vaivattomasti sen koko elinkaaren ajan
        • Energia-, valaistus-, turvatekniikka- ja LVIJ-tietojen helppo vaihtaminen ja analysointi
      • Tietotekniikan työntekijä datakeskuksessa katsomassa tablettia, esineiden internet, energianhallintaohjelmisto, koneautomaatio.
        • Datakeskuksen fyysisen infrastruktuurin verkkoon yhdistettyjen laitteiden valvonta
        • Välittömät vikailmoitukset kriittisistä infrastruktuuritapahtumista, käyttäjien määrittämät raportit ja kaaviot
      • Datakeskuksen asentajat töissä, IT-yritys, datakeskuksen toiminta.
        • Kattavat sähköjärjestelmätiedot datakeskusta varten
        • Yllättävien katkosten väheneminen sekä kuormituksen, tasapainotuksen ja jakelun tehokkuuden hallinta
      • Mies tallentaa sähkörasian löydöksiä, kestävän kehityksen raportointi, sähkö- ja energialaitokset, sähkönjakelu.
        • Koulutettujen kenttähuoltoteknikkojen suorittama tehokas asennus ja rekisteröinti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
      Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.