Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Datakeskukset ovat digitalisaation ydin

Verkkoon kytketyn infrastruktuurin tuoma energia takaa entistä kestävämmän, tehokkaamman, mukautuvamman ja vikasietoisemman datakeskuksen, joka tuo menestystä markkinoilla.
Tutustu lisää

Tutustu datakeskusten ja verkkojen EcoStruxure-ratkaisuihin

IT-infrastruktuurin nopea määritys

Schneider Electric tarjoaa ratkaisuja ja palveluja uusien datakeskusten rakentamiseen tai hybridiarkkitehtuurien jälkiasentamiseen ja päivittämiseen.

Tutustu datakeskusten ja verkkojen ohjelmistoihin, tuotteisiin ja palveluihin

Tee tietoon perustuvia päätöksiä sovelluksiemme, analytiikkamme ja palveluidemme avulla. Saa arvokasta tietoa, jonka avulla voit tehdä älykkäitä energia- ja vastuullisuusvalintoja, jotka vaikuttavat liiketoimintaan.

Kestävän kehityksen mahdollisuudet

Lue laaja 451 Researchin raportti datakeskusten kestävän kehityksen näkymistä. Tutustu globaalien johtajien näkemyksiin, jotka käsittelevät yleisiä huolenaiheita, asiakkaiden odotuksia, toiminnan vikasietoisuutta ja säädöstenmukaisuutta.

Puitteet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen datakeskuksissa

Kuuntele Secure Powerin EcoStruxure-ratkaisujen varapääjohtaja Kevin Brownia ja tutustu datakeskuksen kestävän kehityksen organisointiin ja priorisointiin sekä siihen, miten Schneider Electric vastaa haasteeseen viiden kärjen kehysratkaisulla.

Tutustu datakeskusten ja verkkojen uusimpiin tietoihin

Sinua saattavat kiinnostaa myös:

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!

1. Mitä on datakeskusten verkostointi?

Prosessi, jossa kaikki datakeskuksen fyysiset ja verkkopohjaiset laitteet yhdistetään toisiinsa, tunnetaan nimellä datakeskuksen verkostointi. Se yhdistää datakeskuksen palvelimet ja käyttäjät verkkoresursseilla, kuten reitityksellä, kytkennällä, kuormituksen tasapainottamisella ja analytiikalla, sovellusten ja tietojen käsittelyn nopeuttamiseksi. Schneider Electric tarjoaa asiakkailleen erilaisia datakeskusratkaisuja, joiden avulla jokainen tehtävä sujuu vaivattomasti.

2. Mikä on datakeskuksen infrastruktuuri?

Kaikkia datakeskuksen fyysisessä ympäristössä olevia laitteistopohjaisia resursseja kutsutaan datakeskuksen infrastruktuuriksi. Se sisältää kaikki IT-infrastruktuurin laitteet ja teknologiat, kuten tietokoneet, palvelimet, kytkimet, reitittimet ja biometriset turvajärjestelmät. Datakeskuksen infrastruktuuriin kuuluvat myös muut kuin tietojenkäsittelyresurssit, kuten generaattorit, kaapelit, palvelinräkit ja internet-runkoverkko. Schneider Electric varmistaa laadukkaat datakeskusten infrastruktuuriratkaisut, jotka pitävät virtaresurssisi kunnossa.

3. Miten datakeskuksesta voi tehdä tehokkaampi?

Datakeskuksen optimaalinen toiminta voidaan varmistaa monella tavalla. On erittäin tärkeää, että datakeskuksen toimintaan tarvittava energia mitataan asianmukaisesti. Energiantarpeen seuraaminen auttaa ymmärtämään datakeskuksen optimointiin mahdollisesti tarvittavia palveluita. Schneider Electric tarjoaa useita datakeskusten verkkoratkaisuja. Asiantuntijamme optimoivat työkalut parantaakseen niiden toimivuutta ja vähentääkseen energiankulutusta ja kustannuksia. Autamme sinua myös muuttamaan jo käytössä olevia järjestelmiä niin, että niiden yleinen laatu paranee, mikä johtaa tehokkaampaan toimitukseen ja parempiin tuloksiin.