…IT-hybridiympäristöäsi koskeviin kysymyksiin, tarvitset nykyaikaisen datakeskuksen infrastruktuurin hallintaratkaisun (DCIM):
- Kuinka monta palvelinhuonetta, kytkentäkaappia ja reunapintaa sinulla on? Toisin sanoen kuinka paljon"hajautettua IT:tä" omistat?
- Kuka on viimeksi käyttänyt IT-räkkiäsi ja millainen fyysinen ympäristö sopii laitteille, joiden katsotaan olevan toiminnan kannalta kriittisiä?
- Kuinka paljon energiaa yrityksesi IT kuluttaa?
- Oletko valmistautunut edessä olevaan energiankulutusongelmaan verkon reuna-alueilla?
-
Viimeisessä DCIM - Magic Quadrant -raportissaan Gartnerin asiantuntijat ovat määritelleet DCIM:n työkaluiksi, jotka valvovat, mittaavat, hallitsevat ja/tai ohjaavat datakeskuksen käyttöä ja energiankulutusta kaikissa IT-laitteisiin liittyvissä laitteissa (kuten palvelimissa, varastoissa ja verkkokytkimissä) ja kiinteistöinfrastruktuurin komponenteissa (kuten sähkönjakeluyksiköissä ja tietokonehuoneen ilmastointilaitteissa). Lisäksi raportissa kerrotaan selkeästi, että DCIM kattaa ensisijaisesti "laitteet, jotka tuottavat IT-järjestelmien ylläpitoon tarvittavaa virtaa, jäähdytystä ja fyysistä turvallisuutta".
DCIM ei ole vain laitteiden perusvalvontaa, vaan sen ansiosta datakeskuksen ylläpitäjät voivat tarkastella oman ympäristönsä tapahtumia, mukaan lukien virransyötön ja jäähdytyslaitteiden tilaa. Tarkoituksena on auttaa johtajia ehkäisemään ongelmia ja suunnittelemaan tulevia vaatimuksia ja optimaalista laitteiden sijoittelua.
Kuten kollegamme Kevin Brownin blogikirjoituksessa kerrotaan, oli asiakkailla vaikeuksia perinteisten DCIM-työkalujen kanssa. Tällaisia vaikeuksia olivat pitkät käyttöönottoajat sekä käytön ja ylläpidon – mukaan lukien ohjelmistopäivitykset – suuri monimutkaisuus.
-
Datakeskuksen hallintaohjelmisto voidaan yleensä jakaa kahteen pääluokkaan: valvontaan/automaatioon ja suunnitteluun/toteutukseen. Ensimmäinen luokka kattaa IT-tilojen ja -tilojen virran valvonnan ja automatisoinnin, olosuhteiden hallinnan ja turvallisuuden. Se auttaa varmistamaan, että datakeskus toimii suunnitellusti, ja tarjoaa käyttäjän määritettävissä olevat raja-arvot fyysisissä laitteissa, kuten lämmityksessä, ilmanvaihdossa ja ilmastoinnissa, oleville hälytyksille. Se raportoi myös reaaliaikaisesta, keskimääräisestä ja huippuvirrankulutuksesta ja mittaa virrankäytön tehokkuutta (PUE). Suunnittelu- ja toteutusohjelmisto auttaa IT-päälliköitä toteuttamaan datakeskuksen muutoksia, ottamaan käyttöön uusia laitteistoja toiminnan tehostamiseksi sekä seuraamaan resursseja. Se tukee "entä jos" -skenaarioita, jotka auttavat suunnittelussa ja pienentävät kokonaiskustannuksia.
-
DCIM auttaa asiakkaita neljässä ongelmakohdassa:
- Seisonta-aikojen ehkäiseminen
- Etävalvonnan ja -hallinnan puute
- Usean toimittajan laitteiden hallinta
- Toimiminen useissa toimipaikoissa, joissa on vain vähän tai ei lainkaan IT-henkilöstöä