Mikä on EcoStruxure IT?
Se on pilvipohjainen datakeskuksen infrastruktuurin hallintaratkaisu (DCIM), joka helpottaa IT-infrastruktuurin valvontaa, hallintaa ja käyttöä. Voit käyttää yhdessä paikassa useita sivustoja ja saada tietoja paikallisesti, pilvessä ja rajapinnalla. Ratkaisu tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden ja hallinnan datakeskusten kaikkiin osa-alueisiin. Se sisältää järjestelmät, palvelimet, tallennuksen, verkkotoiminnot ja jäähdytyksen. Ecostruxure IT vastaa datakeskuksen haasteisiin innovatiivisella ja edistyneellä ohjelmistolla.
Miten datakeskuksen hallintaratkaisumme voi auttaa yritystäsi?
Ecostruxure IT -datakeskusinfrastruktuuri mahdollistaa merkittävät parannukset kaikissa avainkohdissa. Parannetun datakeskuksen hallinnan ansiosta yrityksesi voi myös nauttia paremmasta resurssien allokoinnista. Kustannukset ovat sitä alhaisemmat, mitä parempaa käytetyn energian hallintaa on. Se liittyy kiinteästi datakeskuksen energiatehokkuuteen. Nämä ratkaisut ovat erittäin tärkeitä datakeskuksen vikasietoisuuden ja turvallisuuden kannalta, sillä nykyaikaisen tekniikan ansiosta monet toimialat voivat täyttää uusien säädösten vaatimukset ja kilpailla alan johtavien toimijoiden kanssa.