Räkkivalmis järjestelmä, jonka avulla IT-ratkaisut voi ottaa käyttöön eri mittakaavoissa 8–12 räkin askelmin. Ratkaisun tukiranka on vapaasti seisova rakenne, joka tukee tarvittavaa IT-infrastruktuuria ja tarjoaa tilaa kaikenlaisille räkeille. Se on suunniteltu helposti integroitavaksi erilaisiin jäähdytys- ja virtakokoonpanoihin.
Arvolupaus
Faktoja
Pääomasäästöt
Datakeskusten rakentamisen yksinkertaistaminen tuo arviolta 15 %:n säästöt
Aikasäästöt
Blokkilähestymistapa auttaa tiivistämään projektin aikataulua noin 20 %
Joustava
Soveltuu kaikentyyppisten räkkien ja erilaisten datakeskusratkaisujen tueksi