Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Olemme OCP:n platinajäsen

Vuonna 2011 Facebook, Intel, Rackspace ja Goldman Sachs perustivat yhteistyöhön pohjautuvan Open Compute Project (OCP) -yhteisön, jonka tavoitteena on kehittää uudenlaista laitteistoteknologiaa vastaamaan tiedonkäsittelyinfrastruktuurin jatkuvasti kasvaviin tarpeisiin. OCP:n platinajäsenenä Schneider Electric on ottanut johtavan roolin tulevaisuuden datakeskusten kehitystyössä.
Lue lisää
Logo representing platinum membership of Open Compute Project

OCP Inspired™ -ratkaisu

Tämä räkin Open Compute V2 -määrityksiä vastaava 2OU:n ja 12 VDC:n räkin virransyöttöyksikkö on saanut OCP Inspired™ -tunnustuksen. Tärkeimmät ominaisuudet:
  • 15 kW N+1- tai 9 kW 2N -määritykset
  • Tulo-ATS kaksoissyöttöä varten
  • Pystyy valvomaan enintään kahta BBU-hyllyä
  • Software Defined Power -yhteensopiva
Jos haluat lisätietoja tai tehdä tilauksen, ota meihin yhteyttä sivun alalaidassa olevan lomakkeen kautta.
OCP Inspired PSU Gemini

Datakeskuksen IT-järjestelmän kotelon tekniset tiedot

Kotelorakenteen optimoinnin myötä syntyy arkkitehtuuri, joka on skaalattavissa ja toistettavissa, tekee virta- ja jäähdytysinfrastruktuurista yksinkertaisemman, helpottaa OCP-räkkien tuontia ja vientiä sekä takaa suurimman mahdollisen kaistanleveyden.

Etkö löydä etsimääsi?

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Ota yhteyttä tukeen

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!