Muutamme energian tuotantoa ja kehitämme perinteisten laitosten toimintaa, integroimme uusiutuvien energianlähteiden käytön ja rakennamme mikroverkkoja

    Energiantuotanto

  • Default Alternative Text

    Microgrids

    Microgrids enable the setup of a decentralized energy system, in a way that’s green, reliable, resilient and efficient.

    • Uusiutuvan energian tuotannon valvonta

      Uusiutuvan energian tuotannon jatkuvuuden parantaminen kattavan valvontaohjelmistopaketin avulla

    • Enel Green Power Hellas

      Schneider Electricin integroidut ratkaisut loistavat Kreikan aurinkovoimapuistoissa.

    • Hajautettuihin energiaresursseihin varautuminen

      Miten reaaliaikainen, ohjelmistopohjainen verkon mallinnus voi mahdollistaa hajautetun energiantuotannon ajantasaisen ennustamisen, valvonnan, ohjauksen ja analysoinnin verkossa?

      Lue lisää
      Windmills and solar panels with sunset in background, solar energy, renewable energy, wind energy.
      Vaihtoehtoinen oletusteksti

      Haasteet

      Sähkölaitosten on optimoitava ja ylläpidettävä turvallisia ja tehokkaita perinteisiä voimalaitoksia ja samalla lisättävä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä, integroitava tuuli- ja aurinkovoimajärjestelmät nykyisiin alustoihin ja hallittava vaihtelevien sekä hajautettujen resurssien aiheuttamat seuraukset.

      Miksi yhteistyö Schneider Electricin kanssa kannattaa?

      • Vaihtoehtoinen oletusteksti

        Puhtaamman energian tuotanto

        Autamme hallitsemaan maantieteellisesti hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa tehokkaasti kysynnän mukaan.

      • Vaihtoehtoinen oletusteksti

        Hajautetun tuotannon aiheuttamien ruuhkien eliminointi

        Asiantuntijamme voivat hienosäätää hajautetun energiantuotannon ja varmistaa sähkötoimitusten sujumisen.

      Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.