Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Uuden energiaympäristön edelläkävijät

Tämän päivän muuttuva energiaympäristö ja energia-arvoketjun jatkuva monimutkaistuminen edellyttävät uusia tapoja kysynnän ja tarjonnan optimointiin. Haasteisiin voidaan vastata purkamalla siilot sekä valitsemalla moderni ja kokonaisvaltainen sähköverkon hallintaratkaisu, joka edistää kestävää kehitystä, toiminnan tehokkuutta, joustavuutta, vikasietoisuutta ja luotettavuutta.

Grids of the Future -ratkaisumme auttavat sähkölaitoksia digitalisoimaan, optimoimaan ja automatisoimaan sähköverkkoprosesseja kestävämmän tulevaisuuden takaamiseksi. Tarjoamme alan laajimmat päästä päähän -ohjelmistot ja palvelut sähköverkon koko elinkaaren hallintaan. Tarjoamme myös perustavanlaatuisen, vaiheittaisen ja kyberturvallisen digitalisaation sekä sähköverkon tietojenhallinnan.

Tutustu älykkään sähköverkon ohjelmistoihimme

Toiminnan tehostaminen

Sähkölaitokset kohtaavat merkittäviä häiriöitä, jotka johtuvat ilmastovaikutuksista, hajautetun energiantuotannon integroinnista sekä muuttuvista säännöksistä ja käytännöistä. Tämän seurauksena paineet tehokkaampaan toimintaan kasvavat samalla, kun sähköverkkoa nykyaikaistetaan ja palvelua parannetaan.

Enelin kaltaiset yritykset hyödyntävät Schneider Electricin toimintojen hallintaratkaisuja resurssien ja toimintojen optimointiin, työnkulkujen yksinkertaistamiseen ja integrointiin verkon toimintojen parantamiseksi ja sähkökatkosten vähentämiseksi. Näin parannetaan luotettavuutta ja vikasietoisuutta sekä tehostetaan toimintaa.

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Ota yhteyttä myyntiin

Tutustu älykkään sähköverkon palveluihimme

Tilauspohjainen EcoCare for Digital Grid -huoltosuunnitelma tarjoaa luotettavia palveluita ohjelmistojen käytön optimointiin, investointien tuoton varmistamiseen ja laitteiden suojaamiseen kyberuhilta.

Jäsenet saavat asiantuntijatiimiltämme henkilökohtaista tukea ja räätälöityä koulutusta, joiden avulla he voivat maksimoida teknologiainvestointinsa arvon.

Lataa esite

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

SAPN toimii tehokkaasti myös myrskyssä
SA Power Networks toimittaa sähköä yli 1,5 miljoonalle australialaiselle kotitaloudelle äärimmäisissäkin sääolosuhteissa. EcoStruxure ADMS tarjoaa tietoja tämän valtavan verkon valvontaan ja hallintaan.
Lue lisää

Grid to Prosumer

Sähköverkon modernisointi kattaa asiakkaan mittarin molemmat puolet. Kysynnän ja tarjonnan hallinta sähköverkon rajapinnassa edellyttää koordinoituja tapoja osallistaa, suunnitella ja toteuttaa, optimoida ja ylläpitää sekä analysoida ja automatisoida.

Tulevaisuuden sähköverkot

Tulevaisuuden sähköverkot perustuvat dataan ja integroituihin verkkomalleihin, jotka ovat digitaalisesti varusteltuja ja etäohjattuja. Lue, kuinka  visiomme seuraavan sukupolven verkosta on luotettavampi, joustavampi, tehokkaampi ja turvallisempi.