Teollisuus- ja infrastruktuuriympäristöissä sähkömoottorit kuluttavat 70 % energiasta. Niillä liikutetaan pumppuja, puhaltimia, kompressoreja, kuljettimia, nostureita, murskaimia ja vastaavia. Moottoreita ohjataan taajuusmuuttajilla.
Altivar Process on ensimmäinen palvelukeskeinen taajuusmuuttaja. Sen energianhallintapalvelut ja resurssinhallintaominaisuudet mahdollistavat loppukäyttäjille seuraavat:
> Lue lisää
> Mittaa tehtaan energiankulutusta.
> Ohjaa prosessilaitteistoa parhaalla mahdollisella tehokkuudella.
> Hallinnoi resursseja reaaliaikaisesti ja ennakoi huoltotarpeet.
> Pienennä energiankulutusta jopa 35 %.
> Lisää tuottavuutta jopa 20 %.