Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Technician in Data Center Server Room, data center operations.

    IT-RATKAISUT

    Tietokoneen näyttö, jolla näkyy asiakirjassa olevia kaavioita ja kuvia, suurten tietomäärien analyysejä, energianhallinnan ohjelmia.

    IT-asiantuntemus

    Sementintuotannosta on olosuhteiden pakosta tullut aiempaa riippuvaisempaa informaatioteknologiasta. Sekä liiketoimintasovellukset että yksittäiset tuotanto-ohjelmistot vaativat luotettavaa IT-infrastruktuuria, erityisesti silloin, kun toiminta tapahtuu vaikeissa olosuhteissa ja syrjäisissä paikoissa.
    • Ratkaisut

      Schneider Electric tarjoaa datakeskusratkaisuja avaimet käteen -mallilla, joka kattaa kaiken ideoinnista käyttöönottoon. Asennusvalmiit modulaariset datakeskukset soveltuvat erityisen hyvin vaativiin olosuhteisiin. Modulaariset datakeskukset rakennetaan elementeistä, joiden mitat ja ominaisuudet on standardoitu. Moduulit voidaan koota suljetuksi tilaksi tai liukukiskoille asennetuksi ratkaisuksi, jossa tehtaalla integroidut komponentit sisältävät sekä laitteiston että ohjelmiston.
    • Edut

      Asennusvalmiit modulaariset datakeskusratkaisut ovat erittäin luotettavia, kustannustehokkaita ja hyvin skaalattavissa, ja niiden käyttöönotto sujuu nopeasti.
    • Vahvuutemme

      • Asennusvalmiit datakeskusratkaisut 
      • Laaja kokemus vaativista ympäristöistä
      • Täyden palvelun datakeskusratkaisujen tarjoaja: laitekehikosta riviin, yhdestä huoneesta koko rakennukseen

    Edut

    • Sementtitehdas yöllä, sementintuotanto.
      Luotettava modulaarinen IT-infrastruktuuri
    • Teollisuusalue meren rannalla, kaivosteollisuutta.
      Nopea asennus ja käyttöönotto
    • Sementtitehdas ilta-aikaan, sementintuotanto.
      Toimitetaan valmiina asennettavaksi
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.