Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Cement factory at night, cement production.

    PROSESSINOHJAUS, AUTOMAATIO JA MOOTTORINOHJAUS

    Engineer looking at control panel, energy efficiency, mining industry

    Monipuoliset, integroidut ratkaisut

    Sementtitehtaissa tarvitaan automaatioratkaisuja, joiden suunnittelu ja käyttöönotto eivät vie paljon resursseja ja jotka optimoivat projektikustannuksia, pienentävät käyttökustannuksia ja tehostavat kunnossapitoa.
    • Ratkaisut

      • Valvonta ja ohjaus 
      • Hajautettu ohjaus 
      • Hybridiohjaus 
      • Automaatio-ohjaimet 
      • Älykäs moottorinohjaus
    • Arvolupaus

      Schneider Electric toimittaa prosessinohjaukseen, koneautomaatioon ja moottorinohjaukseen joustavia, muunneltavia integroituja ratkaisuja, jotka sopivat kulloisenkin sovelluksen vaatimuksiin ja ominaisuuksiin.
    • Vahvuutemme

      • Kaikki sovellukset aina yksinkertaisesta koneautomaatiosta jatkuvaan prosessinohjaukseen yhdeltä toimittajalta.
      • Prosessinohjauksen, moottorinohjauksen ja energianhallinnan saumaton integrointi.
      • Helppo suunnitella ja käyttää.
      • Ylläpito on helppoa.
      • Helppo muuttaa, parannella ja laajentaa.
      • Tiedonsiirto esimerkiksi tuotannonohjauksen ja energianhallinnan kaltaisten järjestelmien välillä sujuu ongelmitta.

    Edut

    • Sementtitehdas yöllä, sementintuotanto.
      Tehtaan toiminta tehostuu. Standardisointi yksinkertaistaa toimintaa ja vähentää kustannuksia.
    • Teollisuusalue meren rannalla, kaivosteollisuutta.
      Ylläpito on helppoa.
    • Sementtitehdas ilta-aikaan, sementintuotanto.
      Muokkaus ja laajennus onnistuvat vaivatta.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.