Resource Advisor sähkölaitoksille

    Transformer, Power lines in silhouette look with sunset in background, access to energy, electric utilities.

    Haasteet


    Alusta asiakkaiden osallistumista varten

    Sähkölaitokset joutuvat käsittelemään koko ajan kasvavaa energiatietojen määrää ja kolmansien osapuolten tietopyyntöjä, ja niiden on parannettava kaupallisten ja teollisten asiakkaiden osallistumista ohjelmiinsa. Oman lisänsä haasteisiin tuovat IT-resurssien ja infrastruktuurin rajallisuus sekä työvoiman ikääntyminen.

    • Resource Advisor

      Resource Advisor on suunniteltu tarjoamaan energia- ja analyysitietoja sähkölaitoksille ja kaupallisille sekä teollisille asiakkaille kustannustehokkaasti. Yksinkertaisen arkkitehtuurin ansiosta ylimääräisiä IT-resursseja ei tarvita, ja käyttöönotto voidaan tehdä nopeasti.

      Kokemukset ovat osoittaneet, että Resource Advisor tukee kaupallisten ja teollisten asiakkaiden osallistumista energiatehokkuushankkeisiin, Energy Star Portfolio Manager -vertailua sekä yhtiöiden sitouttamista.

      Se on otettu jo käyttöön sähkölaitoksissa ja kaupallisen sekä teollisen asiakaskantamme loppukäyttäjien keskuudessa. Tiedämme hyvin, että säädökset ja rajalliset resurssit aiheuttavat haasteita sähkölaitoksille ja että ne tarvitsevat työkaluja esimerkiksi asiakkaiden sitoutumisen vahvistamiseen, energiatehokkuuden kehittämiseen, massadatan mallintamiseen, analysointiin ja mukautettuun raportointiin.

      Resource Advisor on palkittu asiakkaiden sitouttamisalusta, jonka avulla merkittävät energiayhtiöt tarjoavat asiakaspäälliköilleen tai kaupallisille ja teollisille asiakkailleen mahdollisuuden visualisoida energiankulutustietoja energiatehokkuuden parantamiseksi.

      Se muuntaa datan tiedoiksi, joiden pohjalta voidaan käynnistää tarvittavat toimet, ja mahdollistaa automaattisen Energy Star Portfolio Manager -vertailun.

    • Avainhyödyt

      Resource Advisorin avulla kaupalliset ja teolliset asiakkaat voivat tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia energiankulutuksen pienentämiseen ja parantaa energiatehokkuuttaan. Sähkölaitosten asiakaspäälliköt ja heidän asiakkaansa voivat pitää yhteyttä toisiinsa ja jakaa tietoja tämän pilvipohjaisen alustan kautta. Näin voidaan pienentää päästöjä sekä parantaa tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä.
    • Tarjoamamme hyödyt

      Olemme sähkölaitosten strateginen kumppani ja autamme niitä kehittämään kaupallisille ja teollisille asiakkaille suunnatun ohjelman, jonka avulla voidaan pienentää energiahukkaa ja tehostaa toimintaa. Energiantuotannon asiantuntemuksemme turvin voimme ratkaista haastaviakin asiakkaiden ongelmia ja auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.
    Ilmakuva öisestä, älykkäästä New Yorkin kaupungista

    Lue lisää sähkölaitoksille suunnatuista konsultointipalveluistamme ja ratkaisuistamme

    Edut

    • Liikemies piirtämässä pilveä mustalla tussilla, pilvipalvelut, pilvipalveluiden tarjoajat
      Tiedon hankinta/yhteensovittaminen
    • Sähkötunneli laajakulmakuvana, energiatehokkuus, massadatan analysointi
      Tietojen analysointi ja mallinnus
    • Maapallon kaupunkien valot, uusiutuva energia, energian siirto, energiansaanti
      Operatiivinen energianhallinta
    • Liikemies katselemassa tabletissaan olevaa kaaviota, big datan analysointi, yritysvastuuraportointi.
      Energia-alan vertailu, suorituskyky, projektit
    • Ylisuuri hehkulamppu ja sininen taivas taustalla, sähkölaitokset, uusiutuva energia, energiansaanti
      Yritysvastuuraportointi ulkoisiin tarkoituksiin
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.