Minimoi tuotantojärjestelmien viat ja varmista laitoksen hyvä käytettävyys. Ylläpidä parasta sähkön laatua ja pienennä samalla käyttökustannuksia.
Ratkaisu ja edut
Täydellinen, skaalattava energia- ja hallintaratkaisu, kehitetty usean laitoksen hallintaa ja etäkunnossapitoa varten. Nykyisiin standardeihin perustuva ratkaisumme yhdistää kaikki vesivoiman tuotannon valvontatoiminnot yhteen järjestelmään.
> Pienennä investointikustannuksia jopa 20 %
> Pienennä kunnossapitokustannuksia jopa 30 %
> Paranna toiminnan luotettavuutta
BC Hydro
BC Hydro päivittää käytössä olevan vanhentuneen Burrard Generating Stationin Bailey-ohjausjärjestelmän Port Moodyssa ja parantaa siten valvontaa ja tehokkuutta.
Etsi tuotteita ja ratkaisuja
Modicon Quantum
Telemetria ja SCADA -järjestelmät
Ladattavat materiaalit
Teknisessä kirjastossamme on tietolomakkeita, tuotannon teknisiä tietoja ja paljon muuta.