Keskijännitesähköverkon kytkinlaitteistot ja muuntamot

pen on a touch screen device for energy management

Haasteet

Energia-ala on murroksessa kysynnän ja suoriutumisvaatimusten kasvaessa. Keskijännitesähköverkon laitteet ovat elintärkeässä osassa. Tarvitset aina parhaan mahdollisen ratkaisun, joka on edullinen, helppokäyttöinen ja jonka ylläpito ei hankaloita sähköyhtiön toimintaa tai alenna laitteen käyttöikää.
  • Ratkaisut

    Energiatehokkuuden lisääntyminen asettaa varmasti lisävaatimuksia keskijännitesähköverkkosi laitteistolle. Schneider Electric pystyy tarjoamaan kustannustehokkaita ratkaisuja kaikkiin tehokkuusvaatimuksiisi alan johtavan ammattitaidon, kattavan tietotaidon ja runsaan kokemuksen ansiosta.
  • Avainhyödyt

    • Laaja tuotevalikoima, joka täyttää kaikkien kansainvälisten ja paikallisten standardien asettamat vaatimukset
    • Täydellisesti testatut, älykkäät digitaaliset ratkaisut, jotka ovat joustavia, pienikokoisia ja kestäviä vaativissakin olosuhteissa
    • Edulliset kokonaiskustannukset järjestelmiesi koko käyttöiän ajalta
  • Edut

    Tuotevalikoimamme kattaa kaikki mahdolliset kytkinlaitteistotyypit (AIS, GIS ja SSIS):

    • Räätälöity ylläpito järjestelmän koko käyttöiän ajan
    • Teolliset prosessimme ovat ISO 9001- ja ISO 14001 -laatusertifikaattien mukaisia
    • Paikallinen tuki ja asiantuntijoita kaikkialla maailmassa
Öisiä sähkönsiirtolinjoja siluettina auringonlaskun näkyessä taustalla, sähkö- ja energialaitokset, energian saatavuus

Tutustu keskijännitesähköverkon ratkaisuihimme sekä keskijännite-/pienjännitesähköverkon muuntamoihimme

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.