Maksimaalinen teho energian keräämisen parantamiseen. Tuulivoimatuotteet parantavat päävirtapiirin luotettavuutta ja turvallisuutta.
Esite
Tesys F: monipuolinen ja tehokas kytkentä kaikkiin AC1-ratkaisuihin
Luettelo
Masterpact MTZ -katkaisijat: tulevaisuuden vaatimuksia vastaavat EcoStruxure Power -ominaisuudet auttavat rakentamaan älykkäitä, turvallisia, luotettavia ja ympäristöystävällisiä sähkönjakelujärjestelmiä.
Etsi tuotteita ja ratkaisuja
Tuuliturbiiniratkaisut: apuvirtapiiri
Schneider Electriciltä on saatavilla kaikki tarvitsemasi osat piirilevyistä ylijännitesuojaukseen. Kaikki osat kestävät tuuliturbiinien vaativia olosuhteita ja antavat tarvittavat takuut turvallisuuden, päivitettävyyden ja kustannustenhallinnan suhteen.
Etsi tuotteita ja ratkaisuja
Tuuliturbiiniratkaisut: turbiinin ohjaus
Tuuliturbiinien turvallisuus ja tehokkuus edellyttävät kattavia automaattisia ohjausjärjestelmiä, varavirtaa sekä antureita tai ilmaisimia.
Etsi tuotteita ja ratkaisuja
Tuulipuistoratkaisut: keskijännitekeräys
Kun käytössä on useampi kuin yksi turbiini, tuotettu energia on kerättävä ennen kuin se siirretään voimalaitokseen. Jotta tuulipuistojen ylläpitäjät voivat tehdä tämän mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti, tarvitaan keskijännitteinen keräysjärjestelmä.
Käyttö
Lisää sähkökeskuksiin mittauslaitteita, jotka varmistavat energiatehokkuuden.
Etsi tuotteita ja ratkaisuja
Tuulipuistoratkaisut: yhteys sähköverkkoon
Sähköverkkoon yhdistämiseen sisältyy lukuisia haasteita: piikit, laskut, vääristymät ja tietenkin sähköverkkoja koskevat tiukat määräykset. Pienetkin tehovirtausten muutokset voivat laukaista katkaisijat, lähettää suurempia kuormia viereisille linjoille ja aiheuttaa vikojen ketjureaktion.
Etsi tuotteita ja ratkaisuja
Tuulipuistoratkaisut: keskitetty valvonta
Tuulipuistot ovat monimutkaisia järjestelmiä, erityisesti jos ne koostuvat useammasta toimipaikasta. Jos siis tuloksesi määräytyy sen mukaan, miten tarkasti pystyt hallitsemaan turbiinien yleistä kuntoa ja tuottavuutta, et voi luottaa pelkkiin arvauksiin.