Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Aluminium rolls in a warehouse, industrial production, mineral processing

    OMAISUUDEN HALLINTA JA KUNNON SEURANTA

    Liikemies kamera kädessään ja valkoista taustaa vasten ottamassa valokuvaa – 64567: shutterstock, koneautomaatio, energianhallinta, kaivannaisteollisuus

    Omaisuuden hallinnan uusi ulottuvuus

    Nykypäivänä metalliyritysten on varmistettava laitteiden mahdollisimman pitkä käyttöikä ja tehokas toiminta parhaiden käytäntöjen avulla. Yksi esimerkki on vaikkapa kunnossapidon kokonaisohjaus (TPM), jonka avulla yritykset saavat parhaan mahdollisen hyödyn pääomasijoituksistaan.

    • Ratkaisut

      • Kunnossapidon seuranta- ja hallintaratkaisu kerää ja analysoi reaaliaikaisia vianmääritystietoja tehtaan kaikista tuotantolaitteista. Sen avulla voidaan parantaa laitteiden tehokkuutta ja ohjata vastaavia toimintoja sekä suunnittelu- ja huoltotehtäviä.
      • Ennakoivan analytiikan avulla laitteiden tehokkuutta voidaan valvoa reaaliaikaisesti.
      • Tehokkuustyökalujen avulla saadaan reaaliaikaista analytiikkaa laitteiden kokonaistehokkuudesta (OEE) sekä tuotantokatkoksista.
    • Arvolupaus

      Monipuolisella omaisuuden hallintaratkaisullamme voidaan parantaa laitteiden tehokkuutta ja ohjata niihin liittyviä toimintoja, kuten suunnittelu- ja huoltotehtäviä.
    • Vahvuutemme

      • Täysin integroitu ratkaisu laitteiden tehokkuuden hallintaan, niiden kunnon valvontaan ja ennakoivaan analytiikkaan.
      • Ainutlaatuiset, edistykselliset ennustealgoritmit tunnistavat järjestelmän toimintaan liittyviä pieniä muutoksia, jotka ovat usein laitevikojen varhaisia varoitusmerkkejä.

    Edut

    • Insinöörit terässulattamon valvomossa, teollisuusautomaatio, turvatuotteet
      Mahdollisten laitehäiriöiden estäminen Tehottomasti toimivien laitteiden tunnistus
    • Terästeollisuuden työntekijä työskentelee avonaisen, sähkötoimisen sulatusuunin parissa teollisessa sulattamossa, teollisuusautomaatio, mineraalien käsittely
      Vähemmän yllättäviä tuotantokatkoksia Pienemmät huoltokustannukset
    • Sulan teräksen kaato masuunista, mineraalien käsittely, tuotannon toteutusjärjestelmä
      Entistä parempi käytettävyys ja luotettavuus
      Pidempi laitteiden käyttöikä
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.