Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system

    Yrityksen omaisuuden hallinta

Mies tarkastamassa teräsrullia, mineraalien käsittely

Omaisuuden hallinta ja valvonta


Jos tuotteiden käytön seuraaminen ja osien varastomäärien kirjanpito hoidetaan manuaalisesti tai jos koko yrityksen kattava omaisuuden hallintajärjestelmä puuttuu, yrityksesi tehokkuus saattaa huomaamatta kärsiä tai voit joutua maksamaan turhia kuluja.
  • Ratkaisu

    Schneider Electricin Enterprise Asset Management (EAM) -ratkaisu on integroitu liiketoimintaprosessi, joka keskittyy kolmeen avainalueeseen:
    • Ylläpidon hallinta
    • Hankinta
    • Materiaalin/varaosien/varaston hallinta
  • Ominaisuudet

    EAM-omaisuudenhallintaratkaisu on integroitu työkalu irtaimen ja kiinteän omaisuuden ylläpidon hallintaan, aikatauluttamiseen ja seurantaan.
  • Edut

    Huippulaadukas yrityksen omaisuuden hallintaratkaisu:
    • Hyväksi todettu: 30 vuoden kokemus
    • Luotettu: asennettu yli 900 asiakkaalle eri puolilla maailmaa
    • Luotettava: rakennettu täysin Microsoft-tekniikan varaan
    • Tunnustettu: Microsoftin suosima yritysten omaisuuden hallintaratkaisu

Ratkaisun edut

  • Insinöörit terässulattamon valvomossa, teollisuusautomaatio, turvatuotteet
    • Seuraa työtilauksia ja työtuntien määrää 
    • Antaa tarkat tiedot työtilauksista, työtunneista ja käytetyistä materiaaleista
  • Terästeollisuuden työntekijä työskentelee avonaisen, sähkötoimisen sulatusuunin parissa teollisessa sulattamossa, teollisuusautomaatio, mineraalien käsittely
    • Tehostaa varastonhallintaa 
    • Auttaa pienentämään varastomääriä
  • Sulan teräksen kaato masuunista, mineraalien käsittely, tuotannon toteutusjärjestelmä
    • Virtaviivaistaa materiaalien ja palveluiden hankintaa 
    • Tehostaa hankinta- ja sopimusneuvotteluja
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.