Kenttähenkilöstö

Engineer in factory with clipboard

Kunnossapito-, turvallisuus- ja ympäristötyön automatisointi

Laiteviat, onnettomuudet ja ympäristöhaitat saattavat johtua siitä, että mittalaitteilla varustamattomien laitteiden ongelmia ei huomata ajoissa tai ne jäävät havaitsematta silmämääräisten tarkastusten aikana.
  • Ratkaisut

    Mobile Workforce and Decision Support System on määritettävä ohjelmistoratkaisu sekä kestävä ja kannettava laitteistoratkaisu, joka helpottaa työnkulkua, tietojen keruuta ja yleistä tehtävien hallintaa tehtaan toiminnassa, ylläpidon hallinnassa, tuotannon seurannassa ja vaatimustenmukaisuudessa.
  • Arvolupaus

    Tarkastuskierrosten automatisointi ja vaatimusten tarkka noudattaminen yrityksen standardien ja säädösten mukaisesti turva-, kunnossapito- ja ympäristötarkastuksissa.
  • Vahvuutemme

    • Asianmukainen ja täysin automaattinen integrointi ylätason ohjelmiston (kuten toiminnanohjausjärjestelmän) kanssa
    • Aikaleimat 
    • Käynnistää erityisten toimintojen integroinnin mittalaitteiden kanssa (esim. infrapunalämpömittari) 
    • Viivakoodien ja RFID-tunnisteiden integrointi
    • Edistykselliset toiminnot

Edut

  • Insinöörit terässulattamon valvomossa, teollisuusautomaatio, turvatuotteet


    Lisää mahdollisuuksia henkilöstölle

  • Terästeollisuuden työntekijä työskentelee avonaisen, sähkötoimisen sulatusuunin parissa teollisessa sulattamossa, teollisuusautomaatio, mineraalien käsittely


    Hyödynnä standardointia ja paranna jäljitettävyyttä

  • Sulan teräksen kaato masuunista, mineraalien käsittely, tuotannon toteutusjärjestelmä


    Vähennä inhimillisiä virheitä

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.