SIIRTO, MODERNISOINTI JA JÄLKIASENNUKSET

A worker showing a coworker how to use a multimeter, asset management, energy efficiency

Täysi hyöty irti pääomasijoituksistasi

Monilla kaivoksilla vanhentunut infrastruktuuri ei enää suoriudu uuden teknologian vaatimusten mukaisesti. Aina kuitenkaan koko laitteiston uusiminen ei tule kyseeseen, sillä se on kallista ja saattaa aiheuttaa käyttökatkoksia.

Yritysten on löydettävä ratkaisuja, jotka pidentävät nykyisten laitteiden käyttöikää, parantavat niiden tehokkuutta ja mahdollistavat niiden yhdistämisen uusimman teknologian kanssa.

Projektien ja palvelujen elinkaari

Vaihtoehtoinen oletusteksti
  • Ratkaisut

    • Prosessinohjauksen vanhojen tai vanhentuvien ohjausjärjestelmien siirrolla ja modernisoinnilla voidaan päivittää järjestelmiä vaihtamatta niitä kokonaan uusiin.
    • Pienjännitesähkönjakelun jälkiasennuksilla puolestaan olemassa olevat kytkinlaitteistosi tai moottorien ohjauskeskuksesi päivitetään nykyteknologian mukaisiksi.
  • Arvolupaus

    Avullamme pystyt tehostamaan tehtaasi tuottavuutta sekä parantamaan luotettavuutta ja turvallisuutta. Vankkaan osaamiseemme perustuvien ratkaisujen ainutlaatuinen rakenne, suunnittelu ja asennus takaavat sen, että tuotantokatkokset vähenevät, luotettavuus paranee ja laitteistojen käyttöikä pitenee.
  • Vahvuutemme

    • Pienjännitesähkönjakelun ja ohjausjärjestelmien markkinajohtaja.
    • Modernisointikeinot, joiden avulla pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon alkuperäisestä sijoituksesta.

Edut

  • Sementtitehdas yöllä, sementintuotanto.
    Pienemmät huoltokustannukset
  • Insinööri ja tabletti aurinkopaneelien edessä, energianhallinta.
    Sähkö- ja ohjausjärjestelmien luotettavuus paranee.
  • Arkkitehtipiirustukset, kestävän kehityksen raportit
    Tehtaan tuottavuus tehostuu.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.