Omaisuuden hallinta ja valvonta

Liikemies kamera kädessään ja valkoista taustaa vasten ottamassa valokuvaa – 64567: shutterstock, koneautomaatio, energianhallinta, kaivannaisteollisuus

Omaisuuden hallinta kaivosteollisuudessa

Nykypäivänä kaivosyritysten on varmistettava laitteiden mahdollisimman pitkä käyttöikä ja tehokas toiminta parhaiden käytäntöjen avulla. Yksi esimerkki on vaikkapa kunnossapidon kokonaisohjaus (TPM), jonka avulla yritykset saavat parhaan mahdollisen hyödyn pääomasijoituksistaan.
  • Resurssien hyödyntäminen kaivosteollisuudessa

    Katso, miten Schneider Electricin ratkaisu resurssien hyödyntämiseen kaivosteollisuudessa auttaa pienentämään huoltokustannuksia sekä tonnikohtaisia kuluja.

  • Ratkaisut

    • Kunnon seuranta- ja hallintaratkaisun avulla tehtaan kaikista tuotantolaitteista saadaan reaaliaikaista vianmääritystietoa, joka sitten analysoidaan. Se käynnistää tarvittavat toimenpiteet laitteiden kokonaistehokkuuden parantamista varten sekä hallitsee näitä toimia sekä suunnittelu- ja huoltotöitä.
    • Ennakoiva analytiikka toimii alustana laitteiden tehokkuuden jatkuvalle ja reaaliaikaiselle seurannalle
    • Tehokkuustyökalujen avulla saadaan reaaliaikaista analytiikkaa laitteiden kokonaistehokkuudesta (OEE) sekä tuotantokatkoksista.
  • Avainhyödyt

    Kattava omaisuuden hallintaratkaisumme käynnistää toimenpiteitä, joiden avulla laitteiden kokonaistehokkuus paranee. Lisäksi se auttaa laitteisiin liittyvien muiden toimien, kuten suunnittelu- ja huoltotöiden, hallinnassa.
  • Edut

    • Täysin integroitu ratkaisu laitteiden tehokkuuden hallintaan, niiden kunnon valvontaan ja ennakoivaan analytiikkaan.
    • Ainutlaatuiset ja edistykselliset ennakoivat algoritmit tunnistavat pienimmätkin muutokset järjestelmän toiminnassa. Usein juuri ne ovat ensimmäisiä merkkejä laitteen tehokkuuden ja kunnon ongelmista.

Ratkaisun edut

  • Sementtitehdas yöllä, sementintuotanto.
    • Laitteiden ongelmilta vältytään 
    • Tehottomasti toimivien laitteiden tunnistus
  • Kaasun porauslaitteisto, öljy- ja kaasuteollisuus, kaivosteollisuus
    • Vähemmän yllättäviä tuotantokatkoksia 
    • Huoltokustannukset pienenevät
  • Hiilikaivoksen työntekijä hiiltä kädessään, kaivosteollisuus, mineraalien käsittely
    • Entistä parempi käytettävyys ja luotettavuus 
    • Laitteiden käyttöikä pitenee
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.