Simulointi ja käyttäjän koulutus

Cement factory at night, cement production.

Kouluta ja pidä kiinni

Yritysten on pystyttävä houkuttelemaan nuoria ammattilaisia ikääntyvän henkilöstön myötä menetettävän osaamisen tilalle. Tämä edellyttää uusia ja kekseliäitä ratkaisuja tiedon hallintaan ja jakamiseen. Samalla on löydettävä tapoja kannustaa ja motivoida nykyistä henkilöstöä.
  • Ratkaisut

    • Korkealuokkainen käyttäjän koulutussimulaatio tarjoaa aitoja mineraalien käsittelylaitoksen olosuhteita mukailevan alustan, jossa hyödynnetään tehtaalla käytössä olevia ohjausjärjestelmiä ja grafiikkaa. Näin koulutuksesta saadaan mahdollisimman todenmukainen.
    • Monitasoiseen virtuaalitodellisuuteen perustuva tekniikka tuo koulutukseen, testaukseen ja prosessien simulointiin eläväntuntuisen 3D-ympäristön. Lisäksi sen avulla pystytään opettamaan ja simuloimaan jopa syrjäisillä tai vaikeapääsyisillä alueilla sijaitsevien tehtaiden turvakäytäntöjä.
  • Edut

    • Skaalattavissa aina yksittäisistä laitekoulutuksista koko tehtaan kattavaan koulutukseen.
    • Schneider Electricin kehittämä ja tukema, joten ratkaisu voidaan myös räätälöidä kunkin käyttäjän tarpeisiin.

    Simuloidussa koulutusympäristössä käyttäjät oppivat muutamassa minuutissa paljon enemmän kuin tunteja kestävillä luennoilla. Sen avulla voidaan hoitaa koko tehtaan toimintaan liittyvät koulutukset:

    • suunnittelu ja rakenne
    • määräajoin suoritettava tarkistus
    • käyttökoulutus
    • ylläpito- ja turvallisuuskoulutus.

Ratkaisun edut

  • Haalaripukuinen mies lamppu turvakypärässään hymyilee suoraan kameraan, integrointi järjestelmiin
    • Aitoa työtilannetta muistuttavassa koulutusympäristössä tieto sisäistetään parhaalla mahdollisella tavalla. 
    • Henkilöstö koulutetaan toimimaan nopeasti ja oikein paineen alla.
  • Kaasun porauslaitteisto, öljy- ja kaasuteollisuus, kaivosteollisuus
    • Harvoin tarvittavien mutta elintärkeiden turvallisuuteen liittyvien toimien, kuten hätäsammutuksen, opettelu ja harjoittelu. 
    • Lavastetuissa koulutustilanteissa hankittujen taitojen käyttöönotto parhaalla mahdollisella tavalla oikeissa työympäristöissä.
  • Sementtitehdas yöllä, sementintuotanto.
    • Luotettavaa ja täsmällistä työmenetelmien ja yksittäisten työntekijöiden suoriutumisen arviointia. 
    • Tehosta ryhmän koulutusta ja viestintää sekä valvomossa että työkohteessa työvuorojen ja toimintojen hallinnan avulla.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.