Älykkäät kaupungit: Haasteet

    Autamme kaupunkeja kehittämään kestäviä ratkaisuja suurimpiin haasteisiinsa.

Kohtaa haasteet

Ikääntyvä kaupunki-infrastruktuuri

Kaupunkien ikääntyvien järjestelmien luotettavuuden ja yhdistettävyyden ylläpito, optimointi ja parantaminen

Kaupunkien rajalliset budjetit

Vanhojen järjestelmien toimintatehokkuuden parantaminen rajallisilla uusilla investoinneilla

Luotettavan energiansaannin tarve

Luotettava energiansaanti, joka täyttää 24/7-yhteiskunnan ja verkkoon liitettyjen, esineiden internetiä tukevien laitteiden tarpeet

Älykäs rakennettu elinympäristö

Älykkäiden kiinteistöjen kestävän kehityksen ja tehokkuuden varmistaminen käytettävissä olevilla järjestelmillä, jotka voidaan integroida muihin järjestelmiin. Kiinteistöt, toimistot, sairaalat ja hotellit – kaikki hyötyvät edistyksellisistä rakennusratkaisuista.

Digitalisoinnin toteuttaminen

Älykkään kaupunkitekniikan monimuotoisuuteen perehtyminen digitalisointisuunnitelmien toteuttamiseksi

  • Mikroverkot Tutustu mikroverkkoihin ja siihen, miten hajautettu energiantuotanto kampuksilla ja niiden lähialueilla muokkaa energiaympäristöä.
  • Älykkäistä kiinteistöistä älykkäiksi kaupungeiksi Esineiden internet, älykkäät kiinteistöt ja älykäs infrastruktuuri muodostavat perustan tulevaisuuden vihreämmille, puhtaammille ja terveemmille kaupungeille. Lue blogikirjoitus
  • Hyödynnä älykkäitä verkkoja tehokkaasti tiedonkeruun avulla Tietotulvan keskellä laitokset kääntyvät analytiikan puoleen, jotta voidaan kerätä merkityksellisiä ja käyttökelpoisia tietoja ja maksimoida kerättyjen tietojen arvo. Lue lisää
  • Anglian Water tekee yhteistyötä Schneider Electricin kanssa älykkään liiketoiminnan kehittämiseksi. Erityisen haastavalla markkina-alueellaan Anglian Water tarjoaa jatkuvia ja kestäviä palveluja sitoutuneena innovaatioihin ja yhteistyöhön. Lue blogikirjoitus
  • Edistävätkö älykkäät alueet tulevaisuuden älykkään kaupungin kasvua? Älykkäiden kaupunkien toteutuksessa on monia käsitteellisiä esteitä, joihin pystytään puuttumaan hallittavan kokoisessa elinympäristössä: älykkäässä asuinalueessa. Lue lisää
Ota yhteyttä chatin kautta

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!