Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Aerial View Of Water Treatment Plant In Dekalb Illinois, water management.

    Vesihuolto

    Suolanpoisto- ja jätevedenkäsittelyalan yritykset toimittavat puhdasta vettä kuluttajille kaikkialla maailmassa. Autamme toteuttamaan tämän turvallisesti ja tehokkaasti.

    Tutustu tarjontaan
  • WaterForce, New Zealand Partnering with Microsoft for water-efficient farming

    Waterforce in New Zealand leverages innovative software from Schneider Electric, powered by Microsoft’s Azure platform. The result? IoT integration for efficient irrigation

    Learn more
  • Asiakasreferenssit ja resurssit Anglian Water: Vesi virtaamaan

    Anglian Water on Englannin suurin vesihuoltolaitos. Katso, kuinka integroitu vuotojen ja paineen hallintajärjestelmä auttaa laitosta pienentämään vesihävikistä aiheutuvia kuluja ja täyttämään lainsäädännön asettamat vaatimukset.

  • Fritzens-jätevedenpuhdistamo Tirolissa Itävallassa: Energiankulutukseen nollalinja

    Lue, kuinka prosessin optimointi muutti Fritzens-jätevedenpuhdistamon energian käyttäjästä energian tuottajaksi Schneider Electricin ratkaisujen ansiosta.

    Lue lisää
    Default Alternative Text
  • Esimerkkitapaus Sydneyn suolanpoistotehdas: Kaikki sähkön, automaation ja energianhallinnan hyödyt yhdeltä luukulta

    Sydneyn 250 miljoonaa litraa päivässä käsittelevä suolanpoistotehdas säästää energiaa noin 1 500 MWh kuukaudessa. Sen tekee mahdolliseksi homogeeninen prosessinohjausjärjestelmämme, jonka komponentit on saumattomasti integroitu ja ratkaisumalli on kokonaisvaltainen.

    Lue lisää
    Default Alternative Text
    Kahden ison putken välisestä liitoksesta vuotaa vettä, vedenkäsittely.

    Haasteet

    Schneider Electric tarjoaa erikoistuneita ratkaisuja vesihuollon haasteisiin: – Ikääntyvän infrastruktuurin tehokas modernisointi – Energia- ja käyttökustannusten pienentäminen – Lisääntyvän sääntelyn aiheuttamien seurausten parempi hallinta – Parempi hätätilanteiden sieto ja reagointi niihin – Henkilöstön vaihtuvuuteen sopeutuva tekniikka – Ihmisten terveyden ja turvallisuuden varmistaminen

    Facts

    • Sininen planeettakuvake Over 40% of world population is living under water stress
    • Blue drinking water icon Water demand is projected to increase by over 55%
    • Sininen planeetta Eurooppa-Afrikka kuvake Over 50% of the surface water in Europe is below good ecological status
    • Sininen vaarakuvake Yearly water losses in US through main leakages is 6.5 Gm3 (could supply a 200M population)
    • Sininen energiakuvake 8% of global energy is consumed by water and wastewater industry treatment and network processes
    • Sininen salamakuvake Flooding events have increased fourfold in the past 20 years

    Arvolupaus

    • Vaihtoehtoinen oletusteksti

      Ota mahdollisimman paljon irti kalustosta ja vesiresursseista

      Edesautamme alan yrityksiä käsittelemään jätevettä ja toimittamaan entistä turvallisempaa vesijohtovettä joka päivä ympäri vuorokauden aiempaa edullisemmin ja vähemmän energiaa käyttäen

    • EcoXpert-kuvake

      Lisää tehokkuutta käyttöveden koko elinkaareen

      Schneider Electric on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiayritys, jonka tuotteet, ratkaisut ja palvelut kattavat koko ketjun kentältä toimistoon. Tapausesimerkkimme eri aloilta kattavat kaikki käyttöveden elinkaaren vaiheet ja kuvastavat toimintamme tehokkuutta.

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.