Suolanpoisto tehtaille


Sähkönjakelu

Moottorien ohjaus

Turvallisuus

Laitosten hallinta

Palvelut

Laitteiden tehokkuus
Kohtaa haasteet
EcoStruxure™ for Water and Wastewater

-
Sovellukset, analytiikka ja palvelut
1*AVEVA ja Schneider Electricin teollisuusohjelmistojen liiketoimintayksikkö yhdistyvät ja muodostavat johtavan suunnittelu- ja teollisuusohjelmistojen yrityksen. -
Rajapintojen hallinta
2*AVEVA ja Schneider Electricin teollisuusohjelmistojen liiketoimintayksikkö yhdistyvät ja muodostavat johtavan suunnittelu- ja teollisuusohjelmistojen yrityksen. -
Liitettävät tuotteet
3
Sovellukset, analytiikka ja palvelut
1*AVEVA ja Schneider Electricin teollisuusohjelmistojen liiketoimintayksikkö yhdistyvät ja muodostavat johtavan suunnittelu- ja teollisuusohjelmistojen yrityksen.
Rajapintojen hallinta
2*AVEVA ja Schneider Electricin teollisuusohjelmistojen liiketoimintayksikkö yhdistyvät ja muodostavat johtavan suunnittelu- ja teollisuusohjelmistojen yrityksen.
Liitettävät tuotteet
3EcoStruxure–menestystarinat
Operatiivisen toiminnan parantaminen laitoksilla
Kalvotekniikkaa hyödyntävät laitokset ovat tyypillisesti kapasiteetiltaan rajallisia ja paljon energiaa kuluttavia laitoksia. Niissä on suuri tarve operatiivisen toiminnan parannuksille, jotka perustuvat reaaliaikaisiin mittauksiin sekä energiakustannusten ja tuotantoarvon hallintaan. Lue yksinkertaisesta ja erittäin tehokkaasta prosessista, jolla maksimoidaan operatiivinen toiminta ohjauksen avulla.