Lääkärit leikkaussalissa

Täysin sähköistetty sairaala: älykkäämpi tapa varmistaa virransaanti potilaiden hoidossa

Täysin sähköistetty sairaala: älykkäämpi tapa varmistaa virransaanti potilaiden hoidossa
Kun vastuulla on sairaaloiden toimivuus, tarvitaan infrastruktuuria ja tekniikkaa, jotka toimivat laitoksen tiimien tavoin. Täysin sähköistetty sairaala auttaa selviämään sähkökatkoksista sekä rakentamaan tehokkaamman ja hoivapainotteisemman laitoksen.

Luotettava terveydenhuollon teknologiakumppani

Sinun tehtäväsi on tarjota poikkeuksellista hoitoa. Tavoitteenamme on auttaa sinua tekemään sen tehokkaammin ja vastuullisemmin, pienemmillä käyttökustannuksilla ja pitkän aikavälin joustavuudella. Infrastruktuurin ikääntyessä ja sitä koskevien vaatimusten kasvaessa teknologia tarjoaa tehokkaan keinon pysyä niiden vauhdissa. Autamme sinua tekemään perusteltuja päätöksiä, jotka tukevat tiimiäsi ja heidän potilaitaan.

Uusi tutkimus: Täysin sähköistetty sairaala

Mitä tapahtuu, kun 800-paikkainen sairaala siirtyy täysin sähköiseen toimintaan? Tutustu tarkemmin uusimpaan tutkimukseemme.

Innovaatiokeskustelu: Terveydenhuollon digitalisaatio

Miten digitalisaatio muovaa potilaskokemusta? Tutustu muutosta edistäviin johtaviin terveydenhuollon ja teknologian asiantuntijoihin.

Matkasi terveydenhuoltolaitokseen etuajassa

Yhdessä voimme muuttaa kunnianhimon toimiksi ja rakentaa sairaaloita, jotka eivät ole vain valmiita tulevaisuuteen, vaan muovaavat sitä aktiivisesti.

Terveydenhuollon digitaaliset ratkaisut: säästöjä, turvallisuutta ja vastuullisuutta

Pidä sairaala toiminnassa oli tilanne mikä hyvänsä

Virransaannin luotettavuus ei ole sairaalassa ylellisyyttä, vaan elinehto. Siksi virranhallintajärjestelmät ovat erittäin tärkeitä. Ne antavat reaaliaikaista tietoa sähköinfrastruktuurista, auttavat huomaamaan viat varhaisessa vaiheessa, pienentämään valokaaririskejä ja ehkäisemään sähkökatkoksia ennen niiden tapahtumista.

Terveydenhuoltoalan näkemykset

Moderni sairaalahuone

Tutustu aloitteisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita johtajat kohtaavat sähköistämisen tiellä.
Lääkäri työskentelemässä modernissa sairaalassa

Tutustu tulevaisuuden terveydenhuoltolaitokseen, jossa digitalisaatio uudistaa hoidon tarjoamista.