Älykäs sairaalan tilojen hallinta

Ratkaisu, joka vastaa tämän päivän haasteisiin

10 miljoonan

terveydenhuollon työntekijän vaje vuoteen 2030 mennessä¹.

5%

maailman kaikista kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu terveydenhuoltoalalla².

~43 %

potilaista uskoo, että terveydenhuoltoalan organisaatiot tarjoavat laadukkaan kokemuksen³.

Lyhennä oleskelun kestoa

Tarjoa potilaille mahdollisuus säätää huoneen lämpötilaa, valoja ja sälekaihtimia itse sekä paranna potilaskokemusta valvomalla melutasoa, vähentämällä hoitajakutsuja ja tarjoamalla opastuspalveluita.

Varmista henkilöstön tyytyväisyys

Sitouta pätevää henkilöstöä sujuvien työnkulkujen avulla ja vähennä hoitajakutsujen ja hälytysten aiheuttamaa uupumusta. Anturit auttavat ehkäisemään potilaiden kaatumista ja tarkkailemaan epätavallista toimintaa.

Luo terveet olosuhteet

Säilytä valvonta ja optimoi hoitoympäristöt raikkaalla ilmavirtauksella ja ilmankierrolla ilman epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi ASHRAE 170:n kaltaisten standardien mukaisesti.

Maksimoi tehokkuus

Pienennä käyttökustannuksia ja paranna energiatehokkuutta integroiduilla kiinteistönhallinta- ja terveydenhoitojärjestelmillä sekä yhteisillä huoneiden hallintastrategioilla.

Tarjoa arvoa jokaiselle asiakkaalle

  • Varmistamme potilaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden turvallisuuden, laadukkaan hoidon ja tietosuojan.
  • Varmista laitoksen taloudellinen vakaus ja varmista samalla ympäristö- ja säädöstenmukaisuus.
  • Houkuttele, rekrytoi ja sitouta huippuluokan terveydenhuoltohenkilöstöä.
  • Anna terveydenhuoltolaitosten omistajille mahdollisuus parantaa potilaskokemusta digitaalisten, joustavien ja skaalautuvien ratkaisujen avulla.
  • Vähennä hiilidioksidipäästöjä ilman tarpeettomia yhdyskäytäviä ja laitteistoja ja modulaarisia komponentteja.
  • Monipuolinen ratkaisu ja helppo integrointi asiakkaiden kolmansien osapuolten järjestelmiin ja IoT-pilveen ylittävät odotukset sekä rakentamis- että käyttövaiheissa.
  • Varmista laitoksen käytettävyys ja jatkuvuus modulaarisella, helposti asennettavalla ja skaalautuvalla ratkaisulla, joka takaa älykkään huoneenvalvonnan monenlaisissa terveydenhuollon laitosympäristöissä.
  • Pienennä käyttökustannuksia integroidulla kiinteistönhallintajärjestelmällä kiinteistönhallintajärjestelmän tasolla, jotta saat tietoja kaikista potilashuonejärjestelmistä.
  • Määritä huoneet useissa tiloissa tai näkymissä huoneen käyttötilan mukaan.
  • Kliinisten järjestelmien integrointi kiinteistönhallintajärjestelmään varmistaa järjestelmän tehokkaan toiminnan ja koordinoi kunnossapitoa tilojen todellisen käytettävyyden perusteella.
  • Hallitse koko laitosta ja saa käyttökelpoisia tietoja yhdellä kätevällä alustalla ja yksinkertaisella integroinnilla EcoStruxure Building Operation -järjestelmään.
  • Määritä tiloja useissa tiloissa tai näkymissä huoneen tilan perusteella.
  • Varmista nopea tuonti markkinoille: asenna nopeasti ilman suuria keskeytyksiä tai käyttökatkoja päivittäisessä toiminnassa.
  • Ratkaisua voidaan mukauttaa ja skaalata helposti vastaamaan terveydenhuoltolaitosten dynaamisia tila- ja teknologiatarpeita.

Moderni toimistorakennus
Paranna tehokkuutta, vähennä energiankulutusta ja luo terveitä rakennuksia parantaaksesi käyttäjien tuottavuutta ja hyvinvointia.