Koneturvallisuus
Standardien noudattaminen
Tutustu koneturvallisuuteen ja koneturvallisuuden ohjausjärjestelmiä koskevissa standardeissa tapahtuneisiin muutoksiin.
Turvalliset ja luotettavat koneet
Terveyden ja turvallisuuden suojeleminen sekä mahdollisimman suuren tehokkuuden ja tuottavuuden varmistaminen ovat ratkaisevan tärkeitä kaikilla markkinasegmenteillä. Älykkäiden ratkaisujen käyttöönotto on erittäin tärkeää koneiden turvallisuuden kannalta.
Laaja koneturvallisuusvalikoima
Tarjoamme kattavan ja skaalattavan ratkaisun niin yksinkertaisiin kuin monimutkaisiin...
Vähemmän käyttökatkoja
Tarkastele toimintamoduulin tai integroidun turvallisuusratkaisun tila- tai...
Turvallisuusvaatimuksien noudattaminen
Turvallisuuslaitteemme ja -standardimme helpottavat säädöstenmukaisuutta ja koneiden...
Käyttövalmiit sertifioidut...
Koneiden elinkaaren tuki sekä riskinarviointi-, validointi- ja ylläpitoratkaisut.
Koneiden turvallisuusratkaisut
Tutustu tuotteisiin ja palveluihin, joilla varmistetaan koneiden turvallisuus.
Luettelo
Turvaketjuratkaisut ja turvallisuustoimintojen luettelo
Lue lisää sertifioiduista koneturvakaisuistamme, joiden avulla voit nopeuttaa tuotteiden saattamista markkinoille.
Koneautomaatioratkaisut
Tutustu älykoneiden hallintaratkaisuihimme, kuten pakkausjärjestelmiin, älykkäisiin kuljetusjärjestelmiin, materiaalintyöstökoneisiin sekä nostureihin ja nostolaitteisiin.
Palvelut
OEM-koneturvallisuuspalvelut
Koneenrakentajien on maksimoitava turvallisuus ja samalla tasapainoteltava kustannuksien kanssa. Lisäksi tuottavuutta sekä muuttuvia tarpeita täytyy huomioida jatkuvasti. Kaikki tämä on tehtävä noudattamalla standardeja ja säädöksiä.
Kumppaniohjelma
Liity OEM-kumppaniportaaliin
Paranna koneiden liiketoiminnan tehokkuutta kuulemalla uusimmat markkinatrendit, kampanjat, koulutukset ja tekninen tuki. Rekisteröitymällä portaaliimme, saat verkkotyökalut ja -resurssit veloituksetta käyttöösi vuorokauden ympäri.
Tietoja koneturvallisuudesta
Tutustu koneturvallisuuden uusimpiin näkemyksiin White Paper -julkaisuissa, turvallisuusoppaissa ja Industry Services Academy -akatemiassa.
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.
Mitä on yleinen koneturvallisuus?
Yleinen koneturvallisuus tarkoittaa käytäntöjä ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan koneiden turvallinen toiminta erilaisissa ympäristöissä, erityisesti teollisuusympäristössä. Siihen sisältyy joukko koneturvallisuustoimenpiteitä, joiden tavoitteena on ehkäistä koneiden käyttöön liittyviä onnettomuuksia ja loukkaantumisia. Näillä toimilla luodaan turvallisempi työpaikka minimoimalla onnettomuuksien ja loukkaantumisten riski.
Mitkä ovat tärkeimmät koneturvallisuussäännöt?
Tärkeimpiä noudatettavia koneturvallisuussääntöjä ovat seuraavat:
- Älä koskaan poista tai yritä kumota koneen suojatoimia – ne auttavat pitämään sinut turvassa.
- Älä luo uusia vaaratilanteita, kuten pudota esineitä liikkuviin osiin tai luo uutta puristusmiskohtaa.
- Ilmoita koneturvaan liittyvistä ongelmista välittömästi esihenkilöllesi.
- Älä koskaan jätä koneita valvomatta osien edelleen liikkuessa.
- Perehdy hätätilannemenetelmiin: Selvitä hätäsammutusmenettelyt sekä hätäpysäytyskatkaisimien ja hätäuloskäyntien sijainti.
- Älä ohita koneen turvaominaisuuksia: älä koskaan poista turvalaitteita tai hätäpysäytysjärjestelmiä käytöstä tai ohita niitä. Ne auttavat varmistamaan turvallisuutesi. Noudata aina asianmukaisia koneen käynnistys- ja pysäytysmenetelmiä.
- Älä koskaan yritä käyttää koneita ilman asianmukaista koulutusta tai lupaa.
- Käytä asiaankuuluvia henkilönsuojaimia, kuten käsineitä, suojalaseja ja kypäriä, koneen ja tehtävän vaatimusten mukaisesti.
- Älä koskaan ylitä koneessa merkittyä suurinta käyttönopeutta.
Mitä ovat koneturvallisuusratkaisut?
Koneturvallisuusratkaisut ovat strategioita ja teknologioita, jotka on suunniteltu suojaamaan työntekijöitä koneiden aiheuttamilta vaaroilta. Keskeisiä koneturvallisuusratkaisuja ovat esimerkiksi turvasuojat, jotka estävät pääsyn vaarallisiin osiin; hätäpysäytyspainikkeet, joilla voidaan keskeyttää hätätilanteissa; ja valoverhot, jotka ovat optisia laitteita, jotka pysäyttävät koneet, kun valonsäde katkeaa. Turvallisuuslukitukset varmistavat, että koneet toimivat vain turvallisissa olosuhteissa, ja Lockout/Tagout-lukitus (LOTO) puolestaan auttaa sammuttamaan koneet turvallisesti huollon aikana. Koneiden käytön turvatoimet korostavat ennen kaikkea henkilönsuojainten, kuten käsineiden ja suojalasien, ratkaisevaa merkitystä työntekijöiden turvallisuuden varmistamisessa.