Varastonhallinta ja materiaalin käsittely
Paranna terästeollisuuden toimintoja autonomisilla telakoilla, päivitetyillä nostureilla ja varastonhallintaratkaisuilla.

Integroidun autonomisen nosturijärjestelmän (IACS) avulla teräksenvalmistajat voivat käyttää jatkuvasti päivitettyä varastonhallintajärjestelmää (WMS). Ratkaisujemme tärkeimmät edut ovat:
- henkilöstön turvallisuuden parantaminen
- materiaaliliikkeiden tehokkuuden parantaminen
- reaaliaikainen strateginen päätöksenteko.

Paranna varastonseurantaa, nosturin liikkumista ja telakan turvallisuutta varastonhallintaratkaisuilla, jotka on suunniteltu tehostamaan tuottavuutta ja vähentämään manuaalisia tehtäviä. Ne mukautuvat työnkulkuusi, jotta voit tehdä entistäkin älykkäämpiä päätöksiä.
Nostureiden automaatio auttaa teräksenvalmistajia integroimaan nosturit toimintaprosesseihinsa, vähentämään manuaalisia tehtäviä ja parantamaan turvallisuutta ja tehokkuutta älykkään aikataulutuksen ja kehittyneiden algoritmien avulla.
Tärkeimmät hyödyt
Tärkeimmät hyödyt
Turvatoiminnot
TurvatoiminnotTehosta koneturvallisuutta tarkan riskianalyysin ja vaadittujen turvallisuustoimintojen tuen avulla.
Heilunnanestojärjestelmä
HeilunnanestojärjestelmäEdistyksellinen heilunnanestojärjestelmä vähentää kuorman liikkumista ja parantaa nosturin paikannusta.
Reaaliaikainen skannaus
Reaaliaikainen skannausLive-3D-skannaus havaitsee muodot ja mitat nosturin liikkuessa käytön aikana.
Reaaliaikainen videovalvontajärjestelmä
Reaaliaikainen videovalvontajärjestelmäVideovalvontatekniikka mahdollistaa nosturin ja varaston toiminnan valvonnan etäyhteydellä reaaliaikaisesti.
Dynaamiset 3D-kehityspolut
Dynaamiset 3D-kehityspolutReaaliaikainen tunnistus säätää nosturin kulkureittejä turva-alueiden ja esteiden välttämiseksi.
Tartunnan hallinta
Tartunnan hallintaOptimoitu neljän köyden tartunnan säätö tehostaa liikkumista, kaivamista ja nosturin suorituskykyä.
Kolmeakseliset liikkeet
Kolmeakseliset liikkeetNosturin liikkeet perustuvat kolmeakseliseen koordinaatioon, mikä lisää nopeutta ja logistiikan tehokkuutta.
Älykäs törmäyksenesto
Älykäs törmäyksenestoJärjestelmä havaitsee anturien ristiriidat ja säätää nosturin nopeutta jatkuvan toiminnan varmistamiseksi
Nostinkeskus on valmis tukemaan seuraavaa projektiasi ja auttamaan kaikkien metalliteollisuuden nostosovellusten kanssa. Ota meihin yhteyttä jo tänään – autamme mielellämme.

Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.
Miten metalliteollisuuden nosturien ja telakoiden digitalisointi ja automatisointi voi muuttaa varastonhallintaa?
Schneider Electric auttaa metalliteollisuutta digitalisoimaan valmistustoimintoja ja varastonhallintaa ohjelmistokeskeisellä nosturin modernisoinnilla ja itsenäisillä telakkaratkaisuilla parantaakseen niiden tehokkuutta, kestävyyttä ja vikasietoisuutta.
Teollisuuden teknologiajohtajana voimme kattavan esineiden internetiin ja data-analytiikkaan liittyvän asiantuntemuksemme avulla tarjota materiaalinkäsittelytoimintoihisi ennennäkemättömän joustavan ja automatisoidun ratkaisun yhdistettyjen tuotteiden ja digitaalisten ratkaisujen avulla, minkä avulla voit parantaa energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä.
Metalliteollisuuden EcoStruxure-IoT-järjestelmämme auttaa tuomaan innovaatioita ja luomaan automaatiostandardin, jota toistetaan terästeollisuuden telakka- ja varastonhallinnassa tehokkuuden parantamiseksi ja kustannusten pienentämiseksi.
Toiminnalliset ja skaalautuvat ratkaisumme mahdollistavat puoli- ja täysiautomatisoitujen nosturien saumattoman integroinnin teräksen valmistusprosesseihin sekä parantavat henkilöstön turvallisuutta, päätöksentekoa ja varastonhallintaa.
Tutustu integroituun autonomiseen nosturijärjestelmäämme (IACS), joka digitalisoi ja automatisoi nosturitoiminnot toimintaasi.
Teräksenvalmistajat voivat jatkuvasti päivittää varastonhallintajärjestelmää (WMS) mukauttamalla sitä tiettyjen vaatimusten, uusien toimintojen tai tuotantojärjestelyiden mukaan sekä hyötyä ennakoivasta kunnossapidosta ja etävalvontaratkaisuista.
Schneider Electric auttaa metalliteollisuutta parantamaan kannattavuutta turvallisesti älykkäillä toiminnoilla, joissa yhdistyvät koneturvallisuus, älykkäät anturit, kuorman heilunnan esto, reaaliaikainen skannaus ja dynaamiset trajektorit.
Nostoteollisuuden asiantuntemuksemme avulla voit toteuttaa projektisi menestyksekkäästi. Asiantuntijamme tarjoavat nostureiden ja varastojen hallintaan räätälöitävää ja skaalautuvaa tukea, jonka lisäksi saat ensiluokkaista myynninjälkeistä tukea.
Schneider Electric auttaa metalliteollisuutta kehittämään logistiikkaan ja varastonhallintaan digitaalisen yhteistyöympäristön, joka varmistaa paikallisten ja kansainvälisten turvallisuusstandardien noudattamisen, materiaalin seurannan ja varastonhallinnan sekä infrastruktuurin modernisoinnin, mikä vähentää käyttökatkoja sekä lisää asiakastyytyväisyyttä.