Kaivostoiminta, mineraalien ja metallien käsittely ja jalostuslaitokset
Kaivostoiminta, mineraalien ja metallien käsittely ja jalostuslaitokset
Maailmanlaajuinen luonnonvarateollisuus tarvitsee uusia, älykkäitä ja helppokäyttöisiä optimointi- ja prosessinohjaustyökaluja. Ota käyttöön älykkäämpi kaivostoiminta sekä mineraalien ja metallien käsittely kehittyneiden optimointiratkaisujemme avulla.

Älykkäämmät työkalut kaivosteollisuudelle ja mineraali- ja metalliteollisuudelle auttavat parantamaan tiloja ja vähentämään kulutushyödykkeitä. Ratkaisumme sovittavat laitoksen toiminnot yhteen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

Skaalautuviin prosessiautomaatiojärjestelmiimme, jotka integroivat tehonsyötön ja ohjauksen suorituskyvyn ja tuottavuuden parantamiseksi, kuuluvat seuraavat:
- Kehittyneet Ethernet-arkkitehtuurit mittariverkkojen ja moottorikäyttöisten sovellusten hallintaan.
- Yksi ympäristö laitoksen suunnittelua, käyttöä ja ylläpitoa varten.
- Sovellus, joka vastaa kaivoksen todellista pohjapiirrosta.
- Erillinen objektikirjasto kaivostoimintaan.
- Suunnittelukustannusten vähentäminen.
- Helppo ylläpitää, muuttaa, parantaa ja laajentaa.

EcoStruxure Process Expert hyödyntää teollisen esineiden internetin (IloT) voimaa ja tuo tehtaasi tulevaisuuteen. Se on yksi automaatiojärjestelmä suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon kestävästi koskien koko infrastruktuuria, tuottavuutta ja tehdasta.

Katso, miten ratkaisumme auttavat lisäämään kaivostoiminnan tehokkuutta, ja tutustu tarjoamiimme kyberturvallisuus- ja kumppaniohjelmiin.
Ratkaisumme käytännössä
Katso, miten ArcelorMittalin Dunkerquen tehdas varmistaa entistä tasaisemman laadun.Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.
Mitä mineraalien käsittely on?
Mineraalien käsittely on menetelmä, jossa arvokkaat mineraalit erotetaan raakamalmista jalostettujen materiaalien tuottamista varten. Se on keskeinen osa kaivostoimintaa, sillä se parantaa tehokkuutta, vähentää energian ja reagenssien käyttöä ja tukee ympäristön kannalta kestävämpää ja kustannustehokasta tuotantoa.
Mitkä ovat mineraalien käsittelyn neljä tyyppiä?
Mineraalien käsittelyssä on neljä prosessia: jauhaminen, kokoluokittelu, väkevöinti ja vedenpoisto. Yhdessä ne optimoivat malmin käsittelyn, vähentävät jätettä ja parantavat tehtaan tehokkuutta. Jauhaminen pilkkoo malmin pienemmiksi hiukkasiksi, ja kokoluokittelussa ne luokitellaan jatkokäsittelyä varten. Väkevöintiprosessissa erotetaan arvokkaat mineraalit kuonasta, ja vedenpoisto poistaa ylimääräisen veden käsittelyn ja kuljetuksen helpottamiseksi. Nämä vaiheet ovat välttämättömiä kustannustehokkaassa ja kestävässä kaivostoiminnassa, ja niitä tuetaan yhä enemmän kehittyneillä automaatio- ja prosessinohjaustekniikoilla.
Mitä on metallien jalostus?
Metallien jalostus on prosessi, jossa malmista erotettu raakametalli puhdistetaan epäpuhtauksien poistamiseksi ja korkealaatuisen materiaalin tuottamiseksi. Se varmistaa, että metallit täyttävät lujuutta, kestävyyttä ja suorituskykyä koskevat alan standardit. Prosessissa käytetään usein kehittyneitä termisiä, kemiallisia tai elektrolyyttisiä menetelmiä.