Moottorin hallintaratkaisut
Moottorin hallinta
Autamme sinua optimoimaan ja yksinkertaistamaan moottorinhallintaratkaisuasi niin, että toiminnot ja prosessit tehostuvat.
Tutustu viiteen moottorinhallinnan osa-alueeseen

Miten suhtaudutaan moottorien hallintaan?
Moottorien hallintaratkaisumme tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja kone-, prosessi- ja rakennussovelluksiin. Sen avulla voit suunnitella ja valita parhaiten sopivan tarjonnan sekä optimoida pääoma- ja käyttökustannuksia vastuullisella tavalla.

Verkkosovellus
EcoStruxure™ Motor Management Design -verkkosovellus
Tee oivaltavia suunnitteluvalintoja ainutlaatuisella sovelluksella, joka on tarkoitettu konseptisuunnitteluun ja tarjonnan valintaan. Se suorittaa useita moottorin käynnistystä, sähkön laatua ja energiansäästöä koskevia laskelmia, joiden avulla voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen moottorin hallinnasta.

Verkkotyökalu
EcoStruxure Motor Control Configurator -moottorikäynnistimien valintatyökalu
Määritä sähkömoottorin käynnistin vaiheittaisella verkkoratkaisulla. Nämä ohjeet auttavat kehittämään täydellisen ratkaisun. Saatavilla on neljä teknologiaa: taajuusmuuttaja, pehmokäynnistin, suorakäynnistin ja TeSys island.
Tutustu moottorinhallintasovelluksiin
Kukin sovellussegmentti sisältää erilaisia moottorin suorakäynnistimien, suojauksen, pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien ratkaisuja tärkeimpien prioriteettien perusteella.
Tutustu konesovellustarjontaamme
Tutustu koneiden moottorinhallintaratkaisujen arkkitehtuureihin, jotka pienentävät kustannuksia ja tehostavat koneen suorituskykyä.
Tutustu resursseihin
Vastuullinen moottorinhallinta
Moottorinhallinnan optimointi on ympäristöystävällinen tapa parantaa sovelluksen suorituskykyä ja samalla pienentää energiankulutusta ja kokonaiskustannuksia. Tutustu e-oppaaseemme, joka auttaa ymmärtämään kokonaisvaltaisten moottorinhallintaratkaisujen vaikutuksia.
Tutustu digitaalisiin työkaluihimme, jotka mahdollistavat saumattoman vuorovaikutuksen
1. Mitä on moottorinhallinta?
Sähkömoottorin hallinta liittyy yleensä moottorin yleiseen kunnossapitoon, mutta se ei kuitenkaan rajoitu siihen. Kokonaisvaltainen moottorinhallinnan strategiamme auttaa loppukäyttäjiä, laitevalmistajia ja suunnittelijoita vastaamaan moottoreiden, ohjauksen, laitteiden valinnan ja mitoituksen, tehokertoimen, yliaaltosuodatuksen ja palvelun jatkuvuuden mekaanisiin, sähköisiin ja kunnossapidon haasteisiin.
Tarjontamme tukee vastuullista moottorien integrointia teollisuuden, koneiden ja kiinteistöjen sähköjärjestelmiin. Viidestä osa-alueesta koostuva tarjonta sisältää asiantuntijapalvelut ja ohjelmistot moottorisovelluksille, edistyneelle moottorien ohjaukselle, sähkön laadulle, moottorien suojaukselle ja ohjaukselle. Tehokas moottorien hallinta voi auttaa vähentämään moottoreiden vaikutuksia käynnistyksen ja käytön aikana, parantamaan sähkön laatua ja tuotannon tehokkuutta, vähentämään odottamattomien käyttökatkojen tai kunnossapidon kustannuksia, välttämään tarpeettoman suuria varastoja jne.
2. Schneider Electricin moottorinhallintaratkaisut
Moottorien hallintaratkaisumme perustuvat asianmukaisesti suunniteltuihin ja valittuihin kehittyneisiin teknologioihin, vankkoihin sähköjärjestelmäarkkitehtuureihin, moottorien ohjauksen konfigurointityökaluihin sekä koneiden, prosessien ja kiinteistöjen moottorien hallinnan suunnittelutyökaluihin.
Arkkitehtuurimme voidaan jakaa kahteen laajaan kategoriaan:
- Digitalisoitu arkkitehtuuri, joka on suorituskykykeskeinen ja täysin yhdistetty läpinäkyvään tietojen raportointiin. Se auttaa tehokkaassa energianhallinnassa ja sähkön laadun hallinnassa.
- Ydinarkkitehtuuri, joka tarjoaa tasapainoisen suorituskyvyn, kontaktorit, pehmokäynnistimet ja taajuusmuuttajaratkaisut.
3. Miksi tarvitaan moottorinhallintaohjelma?
Moottorinhallintaohjelmamme mahdollistaa asennuksen kunnossapidon ja hallinnan tukemalla kustannustehokkaita päätöksiä moottorin vikaantuessa. Se auttaa vähentämään käyttökatkoja ja energiakustannuksia sekä varmistamaan, että vaihtomoottorit ovat aina saatavilla.
Tämä sähkömoottorien hallintaohjelma sisältää useita moottorien ja laitteiden hallinnan osa-alueita, kuten virransyötön, moottorien ohjauksen ja suojauksen, moottorien ohjauspaneelien integroinnin, järjestelmien integroinnin ja resurssien hallinnan. Lisäksi tarjoamme yksinkertaisia, luotettavia ja räätälöityjä moottorinhallintajärjestelmiä, jotka auttavat täyttämään vaativien sovellusten, kuten materiaalinkäsittelyn ja pakkaamisen, paikan päällä tapahtuvan kunnossapidon, vaatimukset. Mahdollistamme myös lämpölaukaisuluokan valinnan, ja tuotteemme toimivat tarkasti äärilämpötiloissa varmistaen halutun suojaustason.