Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • wall clock in hallway of hospital

    Sujuva yhteiselo vaatii tarkkaa aikaa

    Porvooseen vuonna 2017 valmistunut sivistyskeskus Kantele-talo toimii kahden koulun, esikouluryhmien, urheiluseurojen ja yhteisön yhteisenä tilana. Arkipäiväisen toiminnan sujuva ja mutkaton eteneminen ei ole itsestäänselvyys. Aikataulujen yhdistäminen vaatii tarkasti ajassa pysyvää ajannäyttöjärjestelmää, joka varmistaa, että Kantele-talossa toimitaan aina samassa ja yhteisessä ajassa.

    Lue lisää
  • Kun ajassa pysyminen on elintärkeää

    Esmi-kelloja käytetään usein kohteissa, joissa on elintärkeää, että kaikissa tiloissa seurataan tarkasti samaa aikaa. Kellojen yleisimmät käyttökohteet ovat kouluja, sairaaloita, hoitokoteja ja päiväkoteja. Hoitoaikataulujen, aamiaisten, matkaanlähtöjen tai välituntien suunnittelu ja toteutus ovat mahdottomia toteuttaa, jos tiloissa ei ole yhteistä aikaa. 

    Lataa opas kellojärjestelmän valintaan
    Wall clock in hallway of hospital
  • Tila määrittää oikean järjestelmän

    Esmi-kellot on mahdollista ajastaa usealla eri tavalla. Oikea järjestelmä löytyy, kun tiedetään vaatimukset, joita tila kelloille asettaa. Tarvitsetteko sisä- vai ulkokelloja, digitaalisia- vai analogisia kelloja tai näiden yhdistelmiä vai erikoiskelloja, jotka voidaan räätälöidä juuri kyseisen tilan tarpeisiin. Suuret kohteet, kuten sairaalat ja lentokentät, toteutetaan yleensä kellokeskuksilla. Niillä voidaan helposti hallita keskitetysti suurta ajannäyttöjärjestelmää.
     
    Järjestelmätyyppi määriteellään aina tapauskohtaisesti. Palveleeko tilaa ja sen vaatimuksia parhaiten Impulssi-, Time Code-, NTP- tai Wireless-järjestelmä? Vai sopiiko tilaanne parhaiten tahdistus GPS:llä?

    Tutustu järjestelmiin ja lataa opas
    Scoreboard clock mounted in a gymnasium
wall mounted clock in a hospital hallway

Näin valitset oikean kokoisen kellon

Esmi-kelloja on tarjolla useita kokoja. Oikea koko tarvitsemaasi tilaan tai rakennukseen löytyy vertaamalla kellon kokoa ja välimatkaa, josta sitä pääsääntöisesti seurataan.

Esimerkki: Sisäkellojen ja ulkokellojen koko vs. sopiva etäisyys

Clock visibility at a distance chart

  • Esmi-ulkokellot

    Tutustu valikoimaan ja lataa valintaopas pyöreille osoitinkelloille ulkotiloihin.

    Lataa valintaopas
  • Huomioi nämä kelloa valitessasi:

    • Katseluetäisyys määrittelee yleensä kokoluokan.
    • Kellotaulun tyyppi? Digitaalinen vai analoginen?
    • Valolla vai ilman? (Huom. LED-valolla huoltovapaa.)
    • Suojalasin materiaali? Lasi vai muovi?
    • 1 vai 2 puolinen?
    • Seinä vai kattovarsi?
    • Ajannäyttöjärjestelmään liitettävä sivukello vai itsenäinen GPS-kello?

    Ceiling mounted clock in a hallway
  • Mitä kaikkea kellojen toimintaan voi sitoa?

    Pääkellon ohjelmalähdöillä voidaan ohjata useita eri järjestelmiä, kuten kiinteistön sähkölukkojen ajastusta, koulujen välituntisoitot (liitäntä kuulutusjärjestelmään), kiinteistön ilmastointiohjaus, valaistus ja autonlämmityspistorasiat. 
     
    Edellä olevat toiminnot on yleensä laitettu kiinteistön kiinteistöautomaation ohjattavaksi. Liittämällä näitä toimintoja kellojärjestelmän ohjattavaksi, saavutetaan niille ajallisesti tarkka ohjaus. 

    Clack mounted on the side of a hospital building
  • Pääkello ja tahdistin ovat ajannäyttöjärjestelmän hermokeskus

    Pääkello on keskus, joka ohjaa kellolinjaan liitettyjä sivukelloja. Tahdistimen avulla saadaan pääkellolle tarkka virallinen aika. Ilman tahdistinta ei voida olettaa, että tarkka aika säilyisi järjestelmässä useita vuosia.

    Suuremmat kohteet kuten esim. sairaalat ja lentokentät suosittelemme toteuttamaan kellokeskuksilla, eikä pääkelloilla. Kellokeskuksella voidaan helposti hallita keskitetysti suurta ajannäyttöjärjestelmää.

    Lue lisää aiheesta
    control panel
Default Alternative Text

Ota yhteyttä myyntiin

Tai käytä alla olevaa lomaketta
* Pakollinen kenttä

Haluan saada uutisia ja kaupallisia tiedotteita Schneider Electriciltä ja sen osakkuusyhtiöiltä sähköisesti esimerkiksi sähköpostilla. Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme.*

Vaihtoehtoinen oletusteksti

**Kun tilaat uutiskirjeen hyväksyt, että saat sähköpostiisi tuotteisiin, ratkaisuihin ja palveluihin liittyvää tietoa sekä muuta hyödyllistä informaatiota (enintään kerran viikossa) Suomen Schneider Electriciltä ja/tai muilta Schneider Electric konserniin kuuluvilta yhtiöiltä. Noudattamme Schneider Electricin yksityisisyyspolitiikkaa käsitellessämme henkilötietoja, jotka annat kirjautuessasi uutskirjeen tilaajaksi. Lue yksityisyyspolitiikkamme täältä:
http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/general/legal-information/data-privacy.page

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.