Kiinteistönhallinta

    Ratkaisut energiatehokkuuteen ja toiminnan tehostamiseen

  • The Edge, Amsterdam EcoStruxure™ Building in the world’s most sustainable and smart building

    The Edge sets a global benchmark for the sustainable building environment while prioritizing the comfort and well-being of occupants. Discover how EcoStruxure Building is used to create an efficient, sustainable and smart building.

  • Davisin koulupiiri, Utah, Yhdysvallat

    Julkiseen koulupiiriin kuuluu yli 90 rakennusta, joiden yhteispinta-ala on lähes 950 000 m2. Silti vanhasta kiinteistönhallintajärjestelmästä SmartStruxure™-ratkaisuun siirtyminen onnistui kolmessa tunnissa. Tulokset: entistä tehokkaampi toiminta, parempi energiatehokkuus ja tuotteliaampi oppimisympäristö.

  • Sheraton on the Park, Sydney, Australia

    Luksushotelli parantaa energiatehokkuuttaan siirtymällä SmartStruxure-ratkaisuun perustuvaan kiinteistönhallintajärjestelmään. Koska energiakustannukset pienenivät 15 %, hotelli pääsi mukaan AusIndustryn Green Building Fund -ohjelmaan.

    Lue koko tarina
    Default Alternative Text
  • GwangHwaMun D-Tower, Soul, Korea

    SmartStruxure tuo energianhallintaa ja viihtyvyyttä Korean sydämessä sijaitseviin huippumoderneihin kaksoistorneihin, jotka ovat sekä toimistokäytössä että liiketiloina.

    Lue koko tarina
    Default Alternative Text
    Monikansallisen yrityksen työntekijät keskustelevat töistä, energiatehokkuus, öljy- ja kaasuteollisuus

    Haasteet

    Jatkuvasti kasvavien haasteiden edessä kiinteistönhoitajat kaipaavat tuekseen järjestelmää, jolla voidaan optimoida energiankulutus, pitää toimintaympäristö terveenä ja tuottavana, modernisoida ikääntyvät kiinteistöt sekä päästä käsiksi tietoihin aina ja kaikkialla.
    Kaksi miestä tarkastelee tietoja tietokoneen näytöltä, energianhallinta

    Hallintajärjestelmämme yrityksille

    Yhdestä kiinteistöstä yrityksen kaikkiin rakennuksiin.

    Hyöty asiakkaalle

    • Integrointikuvake

      Kiinteistön energiatehokkuuden optimointi

      Saavuta huomattavia säästöjä kiinteistön asennustöissä, toiminnassa ja ylläpidossa.

    • Kättelykuvake

      Miellyttävät olosuhteet ja lisää arvoa kiinteistölle

      Luo terveellinen ja kestävän kehityksen mukainen ympäristö, joka lisää käyttäjien tuottavuutta.

    Faktoja

    • Sininen energiakuvake 40 % maailman energiasta käytetään kiinteistöissä.
    • Sininen työkalukuvake 75 % kiinteistön kustannuksista sen elinkaaren aikana syntyvät ylläpito- ja käyttökuluista.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Vain 20 % kiinteistöpäälliköistä hyödyntää 80 % käyttämiensä kiinteistönhallintajärjestelmien mahdollisuuksista.
    • Sininen EcoXpert-kuvake 30 % kiinteistöissä käytettävästä energiasta menee hukkaan tehottomien kiinteistönhallintajärjestelmien vuoksi.
    • Sininen vuorovaikutuskuvake Noin 30 miljardia laitetta on yhteydessä toisiinsa esineiden internetin kautta vuoteen 2020 mennessä.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Kehittyneissä maissa vähintään puolet kiinteistöistä, jotka ovat käytössä vuonna 2050, on jo rakennettu.
    • EcoXpert™ Partner Program

      Our mission is to ignite growth and enable success for our EcoXpert partners. Together we deliver best-in-class services and solutions to our customers.

      Discover EcoXpert
      EcoXpert logo
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.