Virtasuojaus- ja hallintaratkaisuja kotiin, datakeskuksiin ja teollisuusympäristöihin.

    Keskeytymätön virransyöttö (UPS)

A man squatting in front of a server console with his laptop.

Haasteet

Kasvava energiankulutus ja kohoavat energiakustannukset, fyysisten tilojen rajoitusten hyödyntäminen, yksinkertaistettu integrointi DCIM:ään ja laitteiden etänäkyvyys ovat keskeisiä haasteita varmistettaessa järjestelmien keskeytyksetön käytettävyys ja liiketoiminnan jatkuvuus.
  • Ratkaisut

    Meillä on laajin valikoima laadukkaita ja innovatiivisia UPS-ratkaisuja vastaamaan kaikenlaisia käyttökohteita, vaihtelevia tarpeita ja budjetteja. Lisäksi tarjoamme ainutlaatuisen tuen. Me suojaamme kaikenlaisilta heikentäviltä tapahtumilta virtapiikeistä pitkittyviin virtakatkoksiin.

    • Räkki-UPS: Älykästä ja tehokasta palvelimien ja verkon virtasuojausta alkutasolta modulaariseen ja skaalautuvaan tehontarpeeseen, redundanssiin ja käyttöaikaan
    • Modulaarinen UPS: Redundantteja ja skaalautuvia virtasuojausjärjestelmiä, jotka on suunniteltu mahdollistamaan kustannustehokkaasti korkeat käytettävyystasot ja integroitumaan saumattomasti huippuluokan datakeskusmalleihin
    • Mukautettava UPS: Asiantuntijamme työskentelevät puolestanne ja analysoivat nykyiset ja tulevat tarpeenne. He auttavat määrittämään tuotteille tarvittavan mukautuksen ja räätälöinnin sekä mahdolliset päivitettävät arkkitehtuuritarpeet
  • Arvolupaus

    Olemme maailman johtavia virran saatavuutta ja järjestelmien käyttöaikaa parantavien laadukkaiden ratkaisujen toimittajia. Ratkaisujamme käytetään teollisuuden ja valmistuksen käyttökohteissa, liiketoiminnan kannalta kriittisissä sähkölaitteissa ja suuryritysten verkoissa sekä datakeskuksissa. Total Quality Management (TQM)- ja tehopalveluohjelmiemme sekä huoltoasiantuntijoiden maailmanlaajuisen verkoston avulla voimme varmistaa korkeimman laatutason ja huollot yrityksesi asennusten koko elinkaaren ajan.
  • Edut

    • Kaiken kattava sähköjärjestelmäratkaisujen valikoima: ylivertainen mallisto UPS:iä, tasasuuntaus- ja invertterijärjestelmiä, aktiivisia suodattimia ja staattisia kytkimiä 1 kVA:sta useisiin MVA:ihin asiakkaiden kaikkiin tarpeisiin
    • Vankkoja ja luotettavia järjestelmiä, jotka on suunniteltu ankariin ympäristöihin teollisuus- ja infrastruktuuritiloissa
    • Mukautettuja ja teknisiä järjestelmiä asiakkaan erityistarpeisiin
    • Korkealuokkaista teknistä ammattitaitoa sekä ylivertainen maailmanlaajuinen tuotetuki-, myynti- ja huoltoinsinöörien verkosto
Muistiinpanoja käsin tekevä mies ja kannettava tietokone lähellä.

Sovellukset

Tarjoamme skaalautuvaa, kahdennettua virtasuojausta sekä yksi- että kolmivaiheisiin käyttökohteisiin, mikä takaa laajimman UPS-ratkaisujen valikoiman kuhunkin erityiseen käyttökohteeseen ja vaihteleviin tarpeisiin ja budjetteihin sekä suojaksi kaikenlaisilta toimintaa heikentäviltä tapahtumilta virtapiikeistä pitkittyviin virtakatkoksiin.

Ratkaisujen edut

  • Nuori ja komea liikemiesinsinööri datakeskuksen palvelinhuoneessa
     
    • Teollisuuskäyttöön soveltuvat UPS:t
    • Suojaus vahingollisia jännite- ja virtapiikkejä vastaan
    • Tehokas alhaisilla, keskitasoisilla ja korkeilla kuormitustasoilla
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti
     
    • Kolmivaiheinen virtasuojaus takaa erittäin korkean käytettävyyden, suorituskyvyn ja tehokkuuden 
    • Modulaarinen ja skaalautuva kolmivaihevirta
  • Schneider Electricin asentaja keskustelemassa datakeskuksen energianhallinnasta
     
    • Erittäin mukautettavia ja räätälöitäviä sähköjärjestelmäratkaisuja
    • Suojattuja sähköjärjestelmäratkaisuja, jotka yhdistävät tehokkuuden, luotettavuuden, energiansäästöt ja alhaisemmat käyttökustannukset parhaalla mahdollisella tavalla
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.