Ilmankäsittely-yksiköt vaativiin ja kiinteistönhallinnan järjestelmään liitettäviin koneisiin

Default Alternative Text

Yritysten ongelmat ovat yksilöllisiä.

Yrityksesi valmistaa monimutkaisia ilmankäsittely-yksiköitä. Tarvitset energiatehokkaaseen ja kiinteistönhallinnan järjestelmään liitettävään ilmankäsittely-yksikköösi monipuoliset ominaisuudet.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koneen koko elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Schneider Electricin tehokkaaseen Modicon M172 -logiikkaohjaimeen pohjautuva ratkaisu mahdollistaa koneiden suunnittelun hyödyntämällä taajuusmuuttajien saumatonta integrointia sekä erilaisia kiinteistönhallinnan järjestelmien liitäntämahdollisuuksia. Schneider Electricin valikoimaan kuuluu suunnittelua tukevia sovellusratkaisuja, jotka nopeuttavat sovelluksen käyttöön ottamista. Erityistoiminnot innovatiivisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

  • Arvolupaus

    • Intuitiivinen ja joustava ohjelmointi sekä käyttövalmiit toimintolohkot
    • Testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit
    • Tehostettu modulaarisuus
    • Skaalattavat yhden ohjelmiston ratkaisut
    • Kehittyneet toimintolohkot ilmankäsittely-yksiköiden hallintaan, palautukseen ja kierronhallintaan
    • Käyttäjä voi kehittää omia algoritmeja ja toimintoja
    • Laaja valikoima kiinteistönhallinnan järjestelmien liitettävyysvaihtoehtoja
  • Vahvuutemme

    • Valvo ja tehosta koneen toimintaa seuraavilla ominaisuuksilla:
      – tehomittarin integrointi
      – kiinteä nopeussäätöinen taajuusmuuttaja ja ohjain
      – psykrometrinen laskenta.
    • Yksinkertaista sovelluksesi visualisointia kiinteällä WebVisu-toiminnolla: et tarvitse käyttöliittymää!
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.