Yhden käytön paineenkorotuspumput kiinteistöille

pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

Tavoitteenasi on kehittää kustannustehokas paineenkorotuspumppu kiinteistöille. Haluat toimittaa helppokäyttöisen järjestelmän, jossa on vianmääritystoiminnot.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koko koneen elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Kiinteistöjen käyttöön suunniteltu yksinkertainen, vakiomallinen paineenkorotuspumppu on ensimmäinen askel siirryttäessä perinteisistä relearkkitehtuureista automaatioon. Modicon M171/M172 -logiikkaohjaimen ja integroidun näytön ansiosta arkkitehtuuri tarjoaa erittäin kustannustehokkaan ratkaisun, jossa yhden käytön paineenkorotuspumppua voi käyttää yhden käytön tai useamman käytön tilassa.

  • Arvolupaus

    • Kattava, kustannustehokas ratkaisu.
    • Älä aloita tyhjästä, vaan käytä testattuja, validoituja ja dokumentoituja arkkitehtuureja sovelluksen käynnistämiseen.
    • Älä ohjelmoi, vaan käytä valmiiksi kehitettyjä, helposti määritettäviä toimintoja sekä malleja oman sovelluksesi kehittämiseen.
    • Pumppujärjestelmässä on sulautettuja toimintoja, kuten kavitaatiosuojaus, pumppujen jaksottainen käyttö ja PID.
    • Modicon M171/M172 -logiikkaohjain lisää joustavuutta.
    • Yhdellä käytöllä voidaan hallita useita pumppuja, mikä optimoi energiankulutusta.
    • Integroitu näyttö antaa mahdollisuuden sovellukselle parhaiten sopivaan valvontaan.
    • Yhdistä minne tahansa. Integroidun BACnet- tai LonWorks-yhteyden ansiosta liittyminen kiinteistönhallintajärjestelmiin sujuu saumattomasti. Verkon visualisoinnin ansiosta on mahdollista muodostaa langaton etäyhteys älypuhelimiin, pilviratkaisuihin ja internetiin.
  • Vahvuutemme

    • Useita pumppuja voi hallita yhden käytön avulla.
    • PID:hen ja pumppujen jaksottaiseen käyttöön liittyvät toiminnot auttavat ylläpitämään vakiopainetta järjestelmässä.
    • Vianmääritystoiminnot helpottavat ylläpitoa.
    • Sisältää paineenkorotuspumppua ja pumppuja suojaavia ominaisuuksia, kuten kavitaatiosuojauksen.
    • Käyttää pienitehoisempia pumppuja apupumppuina, jotta ylläpidettävä vähimmäisvirtaus olisi pienempi.
    • Ohjain ja käytöt ovat pienikokoisia, minkä vuoksi paneeli on pienempi.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.