Yhden käytön paineenkorotuspumppuratkaisu teollisuuteen ja infrastruktuurijärjestelmiin

pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

Tavoitteenasi on kehittää kustannustehokas paineenkorotuspumppu teollisuuteen ja infrastruktuurijärjestelmiin. Haluat toimittaa helppokäyttöisen järjestelmän, jossa on vianmääritystoiminnot.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koko koneen elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Kaiken kattavan Magelis SCU -ohjaimen ansiosta arkkitehtuurisi soveltuu myös kustannustehokkaiden ratkaisujen tarjoamiseen. Teollisuuden ja infrastruktuurijärjestelmien käyttöön suunnitellut yksinkertaiset, vakiomalliset paineenkorotuspumput ovat ensimmäinen askel siirryttäessä perinteisistä relearkkitehtuureista automaatioon. Yhden käytön paineenkorotuspumppuja voi käyttää yhden käytön tai useamman käytön tilassa.

  • Arvolupaus

    • Kattava, kustannustehokas ratkaisu.
    • Älä aloita tyhjästä, vaan käytä testattuja, validoituja ja dokumentoituja arkkitehtuureja sovelluksen käynnistämiseen.
    • Älä ohjelmoi, vaan käytä valmiiksi kehitettyjä, helposti määritettäviä makrotason toimintolohkoja sekä malleja oman sovelluksesi kehittämiseen.
    • Useamman yhden käytön pumpun kytkentä optimoi energiankulutuksen.
    • Pumppujärjestelmässä on sulautettuja toimintoja, kuten kavitaatiosuojaus, pumppujen jaksottainen käyttö ja PID.
    • M241-logiikkaohjain, Magelis SCU HMI-ohjain ja pienempikokoinen paneeli lisäävät joustavuutta.
    • Lukuisten integroitujen tiedonsiirtoporttien ansiosta liittyminen muihin ohjaus- ja valvontajärjestelmiin sujuu saumattomasti. 
    • Verkon visualisoinnin ansiosta on mahdollista muodostaa langaton etäyhteys älylaitteisiin, pilviratkaisuihin ja internetiin.
  • Vahvuutemme

    • Useita pumppuja voi hallita yhden käytön avulla.
    • PID:hen ja pumppujen jaksottaiseen käyttöön liittyvät toiminnot auttavat ylläpitämään vakiopainetta järjestelmässä.
    • Vianmääritystoiminnot helpottavat ylläpitoa.
    • Sisältää sulautetun paineenkorotuspumpun ja pumppujen suojauksen.
    • Käyttää pienitehoisempia pumppuja apupumppuina, jotta ylläpidettävä vähimmäisvirtaus olisi pienempi.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.