Integroitu turvamoduuli / valoverho / taajuusmuuttaja / luokka 3, PL-taso d, SIL-taso 2 / pysäytysluokka 1

  • Lue

    • Integroitu turvamoduuli / valoverho / taajuusmuuttaja / luokka 3, PL-taso d, SIL-taso 2 / pysäytysluokka 1 (turvaketjuratkaisun asiakirja)

      TÜV:n sertifioiman turvallisuusarkkitehtuurin toimintojen ja suunnittelun kuvaus, turvallisuustasojen laskenta, piirikaavio ja olennaiset tuotetiedot. Lue lisää
    • Schneider Electricin luotettavuusarvot

      Schneider Electricin luotettavuusarvojen kirjastot 2016/04, joihin kuuluvat: Sistema-kirjastot, VDMA-kirjasto (Version=3.2.1, Crc32=0x458FBAAC) ja Sistema-laskentaprojektiin kuuluvat sertifioidun turvaketjuratkaisun asiakirjat. Lue lisää
    • Tuoteluettelo: Turvaketjuratkaisut ja turvaominaisuudet

      Turvaketjuratkaisujen täydellisen valikoiman valintaopas ja turvaominaisuuksien kuvaus. Lue lisää
    • Tuoteluettelo: Preventa-ratkaisut tehokkaaseen koneturvallisuuteen

      Tuoteluettelo, johon sisältyvät kaikki Schneider Electricin koneturvallisuustuotteet ja -ratkaisut. Sisällys:
      – turvallisuussäädökset ja -standardit
      – Schneider Electricin palvelut. Lue lisää
  • Lisätietoja

    Koneturvallisuusopas


    Käsikirjan tarkoitus on antaa koneenrakentajille ja käyttäjille ajantasaista ja puolueetonta tietoa siitä, miten koneista saadaan turvallisia, säädösten mukaisia ja tehokkaita. Lisätietoja

    Functional Safety & Implementation of the Machinery Directive 2006/42/EC


    Tutustu ohjausjärjestelmiä koskevissa standardeissa tapahtuneisiin turvallisuuteen liittyviin muutoksiin. Ota selvää EN ISO 13849-1- ja EN 620 -standardien välisistä eroista ja niiden pääkohdista koneenrakentajien näkökulmasta. Lisätietoja
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.