Ratkaisu tuotantokoneille, joissa on monipuoliset toiminnot sekä skaalautuvat I/O-liitännät

Default Alternative Text

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

Tavoitteenasi on kehittää suorituskykyinen kone, jossa on synkronoitu liikkeenohjaus. Haluat toimittaa joustavan ja energiatehokkaan koneen, jossa on integroitu vianmääritys.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koko koneen elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Tämä on joustava ja skaalautuva liikeohjaimeen perustuva ratkaisu, jonka toiminnoista ei ole tingitty. Ratkaisussa käytetään ulkopuolisen valmistajan kehittämää G-koodia, joka tuo koneeseen lisää joustavuutta. Ratkaisu on erittäin suorituskykyinen Sercos-väylään liitettyjen servokäyttöjen ansiosta.

  • Arvolupaus

    • Käyttövalmiit sovellukset ja yksityiskohtaiset ohjeet.
    • Tekniset tukipalvelut ja valmiiksi kehitetyt sovellukset vähentävät koulutustarvetta.
    • Älä aloita tyhjästä, vaan käytä testattuja, validoituja ja dokumentoituja arkkitehtuureita ja sovellukseen integroituja turvatoimintoja sovelluksen käynnistämiseen.
    • Täydellinen ratkaisu optimoinnin tarjonnasta suorituskyvyn tarjontaan yhdeltä toimittajalta.
  • Vahvuutemme

    • Täydelliset sovellukset, jotka sisältävät liikeohjaimen ja Sercos-väylään liitetyt servokäytöt.
      • Perusteellisesti testatut projektimallit.
    • Suuri valikoima konfiguraatioita: akseleiden määrä on vapaasti valittavissa, ja lisäksi arkkitehtuureita voidaan käyttää uudelleen ja sovittaa tarpeen mukaan.
    • Paneeli on sopivan kokoinen pienikokoisten ohjainten ja käyttöjen ansiosta.
    • Pienempi energiankulutus: kirjastot auttavat parantamaan energiatehokkuutta.
    • Täydelliset tukipalvelut sovellusten suunnittelun asiantuntijoilta ja sovelluskeskuksista sekä maailmanlaajuiset huolto- ja tukipalvelut.
    • Nopea kenttäväylä: Sercos on avoin, reaaliaikainen väylä, joka tarjoaa tehokkaan Ethernet-pohjaisen tiedonsiirtoalustan tarkasti synkronoiduille liikkeenohjauksen ratkaisuille.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.