Ratkaisu yksinkertaisille koneille, joiden liikettä ohjataan integroidun I/O-yksikön kautta

Default Alternative Text

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

Tavoitteenasi on kehittää kustannustehokas kone, jossa on rajoitetut toiminnot. Haluat toimittaa edullisen, joustavan, energiatehokkaan ja optimoidun tuotantokoneen, jossa on integroitu vianmääritys ja jossa ei tarvita kenttäväylää.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koko koneen elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Joustava ja skaalautuva ohjaimeen perustuva ratkaisu, jonka suorituskyky on optimoitu.
    Ratkaisussa käytetään koordinoitua liikettä, ja se on edullinen ratkaisu koneen liikkeenohjaukseen. Käyttöjen ja integroidun I/O-yksikön (pulssitulot ja -lähdöt) avulla saavutetaan paras kustannusten ja suorituskyvyn välinen suhde.

  • Arvolupaus

    • Käyttövalmiit sovellukset ja yksityiskohtaiset ohjeet.
    • Osaavat tukipalvelut ja valmiiksi kehitetyt sovellukset vähentävät koulutustarvetta.
    • Älä aloita tyhjästä, vaan käytä testattuja, validoituja ja dokumentoituja arkkitehtuureja sekä integroituja turvatoimintoja.
    • Täydellinen ratkaisu optimoinnin tarjonnasta suorituskyvyn tarjontaan yhdeltä toimittajalta.
  • Vahvuutemme

    • Käyttövalmis:
      – täydelliset sovellukset, jotka sisältävät liikeohjaimen ja pulssijonon ohjauksen servokäytöt
      – perusteellisesti testatut projektimallit käytettävissä.
    • Sovelluksen mukauttaminen:
      – suuri valikoima konfiguraatioita, akseleiden määrä on vapaasti valittavissa
      – arkkitehtuureita voidaan käyttää uudelleen ja sovittaa tarpeen mukaan.
    • Paneeli on sopivan kokoinen pienikokoisten ohjainten ja käyttöjen ansiosta.
    • Pienempi energiankulutus: kirjastot auttavat parantamaan energiatehokkuutta.
    • Maailmanlaajuiset huolto- ja tukipalvelut suunnittelun asiantuntijoilta ja sovelluskeskuksista.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.