Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Yksinkertainen ja vakiomallinen nosturin ohjaus

    Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

    Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

    Tavoitteena on kehittää yksinkertainen vakiomallinen nosturi, jonka kunnossapito on helppoa ilman erikoisasiantuntemusta ja joka on Euroopan Unionin turvamääräysten ja standardien mukainen.

    Asiantuntijamme auttavat koko koneen elinkaaren ajan.

    Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
    • Ratkaisut

      Nostureiden integroitu TeSys-kosketinarkkitehtuuri painottuu yksinkertaisiin, standardoituihin nostokoneisiin ja on ensimmäinen askel automaatiota kohti. Yksinkertaisten releiden ja koskettimien ansiosta säätäminen sujuu nopeasti ilman pitkää kokemustakin. Tällä arkkitehtuurilla voidaan luoda pienikokoinen, yksinkertainen järjestelmä. Se lyhentää myös käyttöönottoon ja kunnossapitoon kuluvaa aikaa.
    • Arvolupaus

      • Liitettävyys: Langaton ohjausjärjestelmä (ja toinen lähetin), joka sisältää näytön ja ohjelmoitavat painikkeet tarvittavia toimintoja varten.
      • Tehokkuus: Käyttövalmiit, testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit.
      • Turvallisuusmääräykset: Nostoratkaisumme ovat ISO EN 13849-1 -standardin mukaisia ihmisten ja tavaroiden turvaamiseksi.
      • Maailmanlaajuiset tukipalvelut: Schneider Electricin maailmanlaajuiset tukipalvelut paikan päällä lähes kaikilla kielillä.
    • Vahvuutemme

      • Yksinkertainen, pienikokoinen kosketinarkkitehtuuri langattomalla ohjauksella.
      • Kustannussäästöt: Erittäin kilpailukykyinen suorituskyvyn ja kustannusten välinen suhde.
      • Turvallisuus integroitu: EN 13849-1 Plc -standardin luokan 1 mukainen.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.