Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • View of hospital sign in front of the smart building, hospitals, Architect of efficiency.

    Energian saatavuus terveydenhuollossa

Infant in the NICU being monitored, healthcare solutions, patient safety, hospitals.

Haasteet

Sähkö on sairaalassa usein hoitotyön ehdoton edellytys. Sähköä tarvitaan muun muassa teho-osastolla, toimenpiteissä ja kuvantamisessa. Ilman luotettavaa sähkön saantia potilaiden turvallisuus on vaarassa. Sairaalan henkilökunta tarvitsee kokenutta ja tehokasta kumppania, jolla on tarjolla innovatiivisia ratkaisuja sekä monipuolista arkkitehtuuria ja joka takaa energiansaannin jatkuvuuden kustannustehokkaasti.
  • Ratkaisut

    Näihin haasteisiin tarvitaan tasapainoista ratkaisua, joka on suunniteltu ja rakennettu testatun, hyväksytyn ja dokumentoidun arkkitehtuurin mukaan. Kyseeseen tulee esimerkiksi valvontajärjestelmä, joka käsittelee keskeisiä asennusongelmia, parantaa käytettävyyttä ja sisältää tehokkaan ylläpidon.

  • Arvolupaus

    Terveydenhuoltojärjestelmän saatavuus perustuu älykkääseen infrastruktuuriin: järjestelmä on suunniteltu, testattu ja hyväksytty erityisesti terveydenhuoltolaitoksia varten. Se sisältää kaikki turvallisen, luotettavan sähköjärjestelmäratkaisun osa-alueet, kuten eristetyt sähkönjakelujärjestelmät tärkeimpien ympäristöjen suojaamista varten. Ratkaisun laajuus mukautuu käyttötarpeeseen, ja se on avoin muiden valmistajien laitteille ja protokollille.

    Energian saatavuutta voidaan parantaa samalla, kun investointikustannukset pysyvät kurissa. Lisäksi toimintakuluja voidaan optimoida rakennuksen elinkaaren aikana.

  • Vahvuutemme

    Järjestelmien etuja:

    • Testattu, hyväksytty ja dokumentoitu ratkaisu, jonka kaikki osat on testattu yhdessä. Tulokset perustuvat koko järjestelmän (ei yksittäisten osien) suorituskykyyn.
    • Yksi toimittaja sähköjärjestelmän kaikille tärkeimmille osille. Koska toimituksista vastaa vain yksi kumppani, ongelmat on helppo huomata ja korjata keskitetyn yhteydenpidon ansiosta.
    • Mahdollisuus luotettavuustutkimusten ja tarkastusten laatimiseen

Edut

  • Epätarkkoja kuvia kahdesta sairaalasänkyä työntävästä sairaanhoitajasta käytävällä, terveydenhuollon ratkaisut, sairaalat

    • Luotettavuus jopa 99,999 %.
  • Mieslääkäri ja naissairaanhoitaja juoksevat vihreän sairaalan käytävällä, potilasturvallisuus, sairaalat, terveydenhuollon ratkaisut

    • Luotettavampi varavoimajärjestelmä.
  • Sairaanhoitaja hymyilee sairaalassa kameralle käsien pesulla ennen leikkausta, terveydenhuollon ratkaisut

    • Parempi saatavuus leikkaussaleissa.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.