Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Presse

Mobiya de Schneider Electric : une nouvelle lampe portative solaire à LED maintenant disponible dans les magasins Carrefour

Ecologique, ingénieuse et robuste, elle est particulièrement adaptée aux loisirs de plein air, au bricolage ou à l’éclarairage outdoor

Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce la commercialisation de sa lampe Mobiya dans le réseau des magasins Carrefour en France à partir du mois de juin 2016.
Idéale pour le camping, l’éclairage du jardin, le bricolage, et bien d’autres activités de plein air, la nouvelle lampe portable solaire de Schneider Electric est une combinaison parfaite entre éclairage de haute qualité et recharge de terminaux mobiles.

Robuste  et  esthétique…
Ergonomie, résistance aux chocs, étanchéité et esthétique originale font de Mobiya une lampe puissante et pratique particulièrement adaptée aux loisirs de plein air, ainsi qu'à l'éclairage outdoor. Les adeptes du bricolage apprécieront aussi sa robustesse et la qualité de son éclairage !

Ingénieuse et performante…
Très performante, elle garantit jusqu'à 48 heures d'autonomie - après un temps de charge de 8h00 en plein soleil - et diffuse une lumière agréable grâce à son dôme à facettes innovant qui en optimise le rayonnement.
Autre atout dans le cadre des activités de plein air : la lampe Mobiya peut également servir de batterie de secours à tout terminal mobile qui se recharge via un câble USB !

Un éclairage éco-énergétique
Alimentée par un panneau photovoltaïque haute performance, la lampe Mobiya associe à la technologie LED une électronique innovante et une batterie Lithium Ferro Phosphate dernier cri à très forte autonomie. Elle se présente ainsi comme un accessoire économique et peu énergivore pour tous les amoureux de la nature !

Lampe solaire LED portable
- Combine éclairage et rechargement de téléphone portable
- Panneau solai
re fourni
- 3 positions d’éclairage, jusqu’à 120 lumens
- Jusque 48 h d’autonomie
- Lampe étanche (possibilité de laisser la lampe en extérieur)
- Câble de rechargement téléphone fourni (compatible toutes marques)
- Garantie 2 ans
- Dimensions
(L x l x H) en mm : 156 x 156 x 142

 

Prix de vente : 59,90 € TTC

(10 € seront crédités sur la carte fidélité Carrefour, pendant les périodes promotionnelles du 7 au 20 juin et du 28 juin au 4 juillet 2016, dans la limite des stocks disponibles)

Mobiya a été distinguée par le Comité de Labellisation de l’Observer du Design et a reçu le prix du « Design Produit » dans la catégorie Produits Légers au Grand Prix Stratégies du Design.

Mobiya est proposée, dans le cadre du programme d’accès à l’énergie de Schneider Electric, aux populations les plus reculées d’Inde et d’Afrique pour disposer d’une source lumineuse et d’une recharge de leurs terminaux mobiles.

To secure its communication, contents are certified on the blockchain using Wiztrust.
Fichier attaché
download.success
Malheureusement, il semble que nous ayons eu un petit soucis technique. Pouvez-vous retenter votre chance ?

CP Mobiya_Carrefour.pdf

7 juin 2016 Communiqué Home & Distribution Mobiya