Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Presse

Schneider Electric propose une application simple et efficace pour aider les professionnels à choisir le parafoudre le plus approprié à une installation

Schneider Electric propose une application simple et efficace pour aider les professionnels à choisir le parafoudre le plus approprié à une installation

Afin de garantir la sécurité des biens et des installations contre la foudre, Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes, a conçu une application qui permet de déterminer le bon parafoudre en quelques clics. Destinée aux distributeurs, électriciens, tableautiers et bureaux d'études, cette application en ligne gratuite est egalement disponible sur smartphone (Android ou iOS).

La séléction de la bonne protection peut s’avérer complexe compte tenu du nombre de références disponibles, elle doit faire l’objet de toutes les attentions.

Le type de bâtiment (résidentiel, tertiaire, industrie…), la localisation (zone urbaine ou rurale, région montagneuse…), les caractéristiques de l'installation (tableau général basse tension, tableau divisionnaire, triphasé, schéma des liaisons à la terre...), sont autant de paramètres à prendre en considération dans le choix d’un parafoudre.

Grâce à cette nouvelle application, le professionnel est aidé dans sa démarche : en seulement trois étapes, il sait désormais avec certitude quel parafoudre choisir.

Simple et inuititive, l’application parafoudre de Schneider Electric est disponible gratuitement : 

https://surgeprotection.schneider-electric.com/web/FR/index.html

 

Coup de zoom sur la reglementation :

- La norme NF C15-100 impose l’installation de parafoudre dans les cas suivants :
- Installations sensibles assurant la sécurité des personnes : infrastructures médicales, appareillages médicaux à domicile, systèmes de sécurité incendie, alarmes, contrôles d'accès...

- Ligne totalement ou partiellement aérienne dans les zones rouges
- Présence d’un paratonnerre sur le bâtiment

- L’installation est fortement recommandée dans les cas suivants :
- lorsque le bâtiment est situé à moins de 50 mètres d'un paratonnerre (antennes GSM, clochers, grandes structures métalliques...)
- bâtiment situé dans une zone souvent foudroyée (montagne, étang, colline…)
- Lorsque l’impact économique d’un arrêt de process est très couteux (industrie chimique, agro-alimentaire…)
- Pour protéger des équipements particulièrement sensibles et couteux (PC, TV, hi-fi, laboratoires, automatismes, variateurs…)

 

To secure its communication, contents are certified on the blockchain using Wiztrust.
Fichier attaché
download.success
Malheureusement, il semble que nous ayons eu un petit soucis technique. Pouvez-vous retenter votre chance ?

Communiqué Application parafoudre.pdf

23 juin 2016 Communiqué Digital Energy