Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Presse

GreenOValley

Projet de construction de deux nouveaux bâtiments tertiaires pour Schneider Electric sur l’agglomération grenobloise, GreenOValley doit renforcer la collaboration entre les équipes Schneider Electric, tout en favorisant les synergies « recherche-université-industrie » avec les grands acteurs publics et privés présents localement.

GreenOValley représente un investissement de 120 millions d’euros de la part de Schneider Electric pour la construction des deux bâtiments. Le premier bâtiment est construit près de la gare de Grenoble, le second sur la Presqu’île Scientifique – nouveau quartier au nord de Grenoble qui allie qualité de vie, performance économique, dynamisme universitaire et scientifique.

Le projet GreenOValley a débuté en octobre 2015 et doit s’achever au premier trimestre 2018.

Tous les contenus

Schneider Electric inaugure Technopole à Grenoble, un bâtiment Smart Grid Ready intelligent, construit dans le cadre du projet GreenOValley

Grenoble, France, 12 juil. 2017
Communiqué Life Is On EcoStruxure Digital Energy GreenOValley

· Technopole est une vitrine des savoir-faire de Schneider Electric et le centre de R&D référent de l’activité Energy à l’échelle mondiale · Le site est conçu pour optimiser l’écha [...]

Lire la suite

L'avenue centrale de Technopole, vue intérieure 1 (.jpg, Photo)

12 juil. 2017
Life Is On Digital Energy EcoStruxure GreenOValley Image

Site Technopole : un nouveau bâtiment exemplaire (YouTube, Vidéo)

12 juil. 2017
Vidéo Life Is On Digital Energy EcoStruxure GreenOValley

L'avenue centrale de Technopole, vue intérieure 3 (.jpg, Photo)

12 juil. 2017
EcoStruxure Digital Energy GreenOValley Life Is On Image

L'avenue centrale de Technopole, vue intérieure 2 (.jpg, Photo)

12 juil. 2017
EcoStruxure Life Is On GreenOValley Digital Energy Image

L'avenue centrale de Technopole, vue intérieure 4 (.jpg, Photo)

12 juil. 2017
Life Is On GreenOValley EcoStruxure Digital Energy Image

Schneider Electric, en partenariat avec Arval, inaugure, lundi 29 mai 2017, à Grenoble, une flotte de véhicules propres destinée à être utilisée pour des déplacements intersites

Grenoble, France, 29 mai 2017
Communiqué Véhicule électrique GreenOValley

- Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Greenovalley de Schneider Electric dont l’objectif est d’innover en matière d’efficacité énergétique, tant au niveau des [...]

Lire la suite

Pose de la première pierre du projet GreenOValley sur la Presqu’île Scientifique de Grenoble

Grenoble, France, 13 févr. 2016
Communiqué GreenOValley

Schneider Electric a posé, Jeudi 11 février, la  première pierre du projet GreenOValley sur la Presqu’île Scientifique de Grenoble. Le projet concerne  notamment la construction [...]

Lire la suite

A travers le projet GreenOValley, Schneider Electric affirme son ancrage en France, en investissant dans de nouveaux bâtiments à Grenoble

Grenoble, France, 7 oct. 2015
Communiqué GreenOValley

Le projet GreenOValley représente un investissement de 120 millions d’euros pour la construction de deux nouveaux bâtiments. Son objectif est de renforcer la collaboration entre le [...]

Lire la suite

Evenements