Le disjoncteur D'clic Vigi de type F (30 mA) est particulièrement conseillé pour assurer la continuité de service sur des charges sensibles : alarmes, réfrigérateurs, congélateurs, etc.
La protection Type F est adaptée aux charges comportant des variateurs de vitesse monophasés que l’on retrouve sur des appareils tels que les machines à laver, climatiseurs, pompes à chaleur, robots culinaires, etc.
Ce nouveau disjoncteur assure les fonctions de protection contre les surcharges et courts-circuits, de protection des personnes contre les contacts indirects ou directs et de protection des installations électriques contre les défauts d’isolement.
Comme les appareils de type A, il permet en effet de protéger des défauts d'isolement de courant fuite à composantes continues. Mais il protège également les circuits des courants de fuite multi-fréquences (de 10 Hz à 1 kHz). Ces fréquences sont générées par le moteur lui-même (10 Hz), par le réseau (50 Hz), par les cartes électroniques (1 kHz).
Il intègre la technologie SI (super Immunisé), qui limite les risques de déclenchements intempestifs.
Cinq calibres de 10 à 32 A sont disponibles pour répondre à tous les besoins